Loading

Automação de robôs industriais

Como obter o máximo da implementação de robôs no chão de fábrica
Um robô colaborativo colocando caixas em um transportador para que as etiquetas sejam escaneadas enquanto outro coleta o produto que concluiu o processo e o leva para a próxima estação de operação.
Controle e automação industrial
    • Visão geral
    • Software de configuração e projeto
    • Software de configuração e projeto
    • Controle Micro
    • Controle Micro
  • Integrated Architecture®
    • Visão geral
    • Sistemas de potência integrada inteligente
    • Sistemas de potência integrada inteligente
    • Tecnologia TotalFORCE®
    • Tecnologia TotalFORCE®
    • Automação de robôs industriais
    • Automação de robôs industriais
    • Computação escalável
    • Computação escalável
    • Dispositivos inteligentes
    • Dispositivos inteligentes

Os robôs industriais estão redefinindo o que é possível na fabricação. Eles devem se tornar mais inteligentes e poderosos para ingressar na The Connected Enterprise®. Agora, a tecnologia de robô integrada pode fornecer aos fabricantes a arquitetura simplificada e os dados robustos necessários para ter sucesso em um mercado global. Você está aproveitando ao máximo seus robôs?


Uma maneira mais rápida e simples de liberar o poder dos robôs

Os robôs estão se provando vitais para superar os principais desafios de manufatura, desde permanecer produtivo em meio a uma escassez de qualificações até melhorar a capacidade da manufatura em ser flexível e produzir mais SKUs.

O futuro da automação de robôs exige ir além dos sistemas díspares e entrar em um estado de conectividade. Os robôs agora devem ser tão inteligentes, intuitivos e conectados quanto os sistemas de produção que os rodeiam.

Estamos fazendo parceria com os melhores fabricantes de robôs para conectar nosso software de controle líder do setor com a mais recente tecnologia de robôs. Com opções que permitem a operação com ou sem um controlador de robô, agora você pode liberar todo o poder dos robôs.

Avance mais rápido e conquiste mais com robôs integrados
Braços robóticos movendo-se em alta velocidade enquanto trabalham na estrutura de um carro em uma fábrica automotiva.
eBook
Avance mais rápido e conquiste mais com robôs integrados

Seu guia para sistemas robóticos mais expansíveis, flexíveis e conectados.

Faça o download agora

A conectividade está reescrevendo o roteiro tradicional de fabricação

À medida que as demandas de produção continuam a aumentar, os fabricantes devem estar preparados para as necessidades futuras com soluções flexíveis e eficientes atuais. Os robôs integrados podem simplificar o caminho para implantações mais conectadas e inteligentes. E com uma conectividade integrada com as ferramentas digitais mais recentes, está mais fácil do que nunca aumentar a eficiência e promover a inovação.

Mecatrônica: ajude a reduzir o tempo de projeto e o risco de comissionamento
Transportador de garrafas em uma fábrica
Webinar
Mecatrônica: ajude a reduzir o tempo de projeto e o risco de comissionamento

Quer chegar à produção mais rapidamente? Não precisa procurar nada além do nosso conceito de solução de mecatrônica, explore esta sessão sob demanda para começar.

Junte-se a nós
Expanda sua capacidade de máquina inteligente com a integração de robôs
Braço de robô colaborativo em movimento colhendo a fundição de metal de uma máquina CNC
Webinar
Expanda sua capacidade de máquina inteligente com a integração de robôs

Robôs integrados aprimoram as implantações e criam máquinas mais inteligentes. Confira os efeitos transformadores e saiba como escolher o controle de robô ideal.

Junte-se a nós

Projetado para ser mais flexível e eficiente

Empresas de todos os setores estão escolhendo uma abordagem integrada para capacitar seus robôs e oferecer novas oportunidades para melhorar suas métricas de fabricação mais importantes.

Loading
Loading
Como projetar um ambiente robótico integrado
A imagem exibe um chip robótico
Podcast
Como projetar um ambiente robótico integrado

O apresentador Mike Loughran se junta a Gaia Salvadore da Comau e Nathan Turner da Rockwell Automation para discutir todo o potencial da robótica moderna.

Ouvir agora

Juntos, estamos tornando realidade os robôs da nova geração

Estamos fazendo parceria com fabricantes de robôs inovadores para criar soluções que o ajudem a botar em prática todo o potencial de suas aplicações de robôs. Atualmente, temos parceria com Comau, DENSO e FANUC.

Logotipo azul Comau

Exibir no Localizador de parceiros

Logotipo Vermelho e preto DENSO Robotics

Exibir no Localizador de parceiros

Logotipo vermelho FANUC

Exibir no Localizador de parceiros


Torne possível muito mais

Eleve suas operações usando soluções de hardware e software inteligentes que aumentam a eficiência e maximizam a flexibilidade.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Recursos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Automação de robôs industriais Chevron RightChevron Right