Loading

Gestão de Desempenho de Ativos Plex

Otimize a integridade das máquinas com uma visão completa do seu chão de fábrica
Engenheiro com um tablet, trabalhando na fábrica de manufatura. Close-up do engenheiro usando a forquilha. O engenheiro está usando óculos de proteção na fábrica.
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk® AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • FactoryTalk Network Manager
  • Fiix CMMS
  • APM Plex

A integridade da máquina afeta todos os outros KPIs do chão de fábrica. Com a Internet das Coisas Industrial (IloT), você pode obter um nível de conectividade capaz de abrir as portas para novas oportunidades de gerenciar a integridade dos ativos e, ao mesmo tempo, revelar insights de fábrica e de negócios para permitir decisões orientadas por dados.

A Gestão de Desempenho de Ativos Plex (APM) permite que você faça exatamente isso. Com a tecnologia da Internet das coisas industrial, o APM Plex oferece aos fabricantes atuais uma nova maneira de interligar as máquinas em rede para entender muito mais profundamente as eficiências e as possíveis falhas antes que elas aconteçam.

Chevron DownChevron Down
Vídeo
Descubra a Gestão de Desempenho de Ativos Plex

O aplicativo Gestão de Desempenho de Ativos Plex (APM) pode ajudar a encurtar o caminho entre a coleta de dados e a ação. Veja como o APM Plex pode proporcionar um entendimento mais profundo das eficiências e possíveis falhas - antes que elas aconteçam.


Antecipe-se e mantenha a liderança

Gráfico com dados delineados em preto

Aprimoramento do desempenho

Com dados contextualizados de processo, operacionais e de nível de máquina, você pode descobrir novas formas de melhorar a produção.

Linha de produção delineada em preto

Otimize a integridade das máquinas

Mantenha as máquinas nas melhores condições para impedir falhas nos equipamentos de produção e tempo de parada não programada.

Calandra delineada em preto

Torne a manutenção mais inteligente

A evolução da maturidade da manutenção pode ajudar a evitar custos com frete rápido, prazos não cumpridos e turnos extras de produção.


Principais recursos: transforme insights em ação

Cada vez mais, os fabricantes estão descobrindo o valor da adoção de soluções que permitem a conectividade das máquinas e facilitam a monitoração das condições e da produção das máquinas sem a necessidade de verificações físicas.

O APM Plex otimiza o desempenho de máquinas, equipamentos e outros ativos usados na produção e permite que você se aprofunde nos dados e tenha um desempenho melhor em todas as atividades de fabricação com:

  • Conectividade com praticamente qualquer ativo ou fluxo de dados
  • Painéis ao vivo de instalações, células de trabalho ou ativos com codificação de cores fácil de entender
  • Visualizações em tempo real do status do ativo (Desligado, Em Ciclo, Inativo, Problema, Outro)
  • Acesso remoto aos painéis a qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer dispositivo
  • Visualizações históricas do status de ativos registrados e registros de eventos
  • Visualizações de dados ao longo do tempo com linhas gráficas de tendência
  • Vários fluxos de dados de máquinas e sensores
  • Controle de segurança para restringir o acesso a usuários autorizados
  • Os insights de dados contextuais que combinam dados do processo, dados operacionais e dados da máquina
Retrato de corpo inteiro em alto ângulo de um empresário barbudo usando capacete, andando pela oficina de produção acompanhado por uma funcionária da fábrica, espaço para texto
Folheto
Gestão de Desempenho de Ativos Plex

Descubra como a Gestão de Desempenho de Ativos Plex (APM)   pode ajudar a otimizar a integridade das máquinas com uma visão completa do seu chão de fábrica.

Ler agora

O estado da produção inteligente
Três profissionais de operações em pé no chão de fábrica, usando óculos de segurança e visualizando os painéis de Manufatura inteligente Plex em um tablet.
Relatório
O estado da produção inteligente

Neste último relatório, mais de 300 líderes de manufatura compartilham desafios urgentes que enfrentam em seus negócios e como eles utilizam a tecnologia para atender às suas necessidades. Como as tendências atuais podem ajudar você a resolver os desafios futuros?

Leia mais

Seis etapas para o sucesso da Gestão de Desempenho de Ativos

Agora você sabe do que a APM Plex é capaz - proporcionar uma visão completa do seu chão de fábrica para revelar insights da fábrica e de negócios para permitir decisões orientadas por dados. É a produção inteligente no seu auge. Então, que etapas você pode realizar para o sucesso da Gestão de Desempenho de Ativos na sua empresa? Comece aqui:

  1. Determine seus objetivos comerciais. Não se deixe levar pela onda da tecnologia IIoT; concentre-se nos benefícios específicos, avaliar a integridade da máquina, por exemplo.
  2. Defina sucesso. Vincule seus objetivos a métricas específicas.
  3. Crie um plano. Você não precisa realizar uma implementação “Big Bang” para colher os benefícios do APM.
  4. Obtenha adesão da organização. Envolva os responsáveis pela tomada de decisões e as partes interessadas certas para garantir a aprovação.
  5. Implemente. Transforme suas fábricas em plantas conectadas.
  6. Enxágue e repita. Pense nas implementações da tecnologia IIoT como parte de uma transformação digital em toda a empresa, não como um projeto único.

Quais problemas o APM Plex soluciona?

Quando suas máquinas não estão fazendo o que deveriam fazer, isso tem um efeito dominó em todos os outros aspectos do sucesso da sua fabricação. Se estiver enfrentando algum dos desafios abaixo, sua operação se beneficiará do aplicativo APM Plex.

  1. Prazos não cumpridos: a falha do equipamento e o tempo de parada não programada levam a atrasos, não cumprimento de prazos e queda na satisfação do cliente.
  2. Produtos abaixo do padrão: com o APM Plex, os fabricantes podem definir o desempenho necessário para que suas máquinas façam um bom produto. O APM Plex pode notificar os membros da equipe rapidamente ao detectar uma máquina com desempenho fora desses limites para que eles possam corrigir o problema rapidamente.
  3. Incapacidade de responder rapidamente a recalls: Os recalls de produtos estão aumentando, mas muitos fabricantes ainda lutam para armazenar e rastrear os dados necessários para reagir aos recalls e proteger sua reputação.
  4. Microparadas ineficientes: as grandes interrupções da produção geralmente são fáceis de identificar e resolver, mas as microparadas – paradas curtas, mas frequentes na produção – muitas vezes deixam de ser detectadas e criam um obstáculo perceptível na produtividade e na qualidade.
  5. Reparos ou substituições onerosos de equipamentos: sem dados de desempenho em tempo real, os fabricantes geralmente esperam que as máquinas quebrem – ou apresentem sinais significativos de falhas – antes de perceberem que é hora de desativá-las para manutenção. O resultado? Reparos onerosos e aumento dos custos de frete e produção para atender aos compromissos com o cliente.

The Plex Smart Manufacturing Platform

Com os sistemas Plex, estamos acelerando a transformação de operações industriais com recursos avançados no sistema de execução de manufatura, na cadeia de fornecimento e com a qualidade dos programas aplicativos baseados em nuvem para promover a eficiência operacional.

The Plex Smart Manufacturing Platform™ nasceu no chão de fábrica e foi desenvolvida especificamente para uma produção mais inteligente – hoje e amanhã. Em um único sistema digital de registro e engajamento, o Plex possibilita que os fabricantes alcancem novos níveis de visibilidade, qualidade e controle em toda a sua operação. Controle documentado, instruções de processo, políticas, procedimentos e retenção de registros.

Conecte

Pessoas, sistemas, máquinas e cadeias de fornecimento

Automatize

Os processos corporativos para promover a eficiência

Rastreie

Dados do chão de fábrica à gerência

Analise

O que é mais importante e impulsiona a tomada de decisões mais informada

Pronto para pedir seu software?

Opções de pedido
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Opções de pedido

Você pode comprar software e serviços de assinatura em um só lugar.

Explore nossas opções de pedido
Fale com um consultor
DistributorDistributor
Fale com um consultor

Trabalhe com o consultor de vendas local da Rockwell Automation para discutir seus requisitos de software.

Fale conosco

Recomendado para você

Loading
Loading
Loading
Eficiência Geral do Equipamento
Mulher de capacete segurando um tablet com um homem de capacete olhando para a tabela
Estudo de caso
Eficiência Geral do Equipamento

Estes líderes do setor aplicaram uma abordagem expansível em sua estratégia de Eficiência Geral do Equipamento. Estes exemplos do cotidiano mostram resultados reais na melhoria do desempenho e da qualidade.

Ler agora
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
  3. Chevron LeftChevron Left Software Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Gestão de Desempenho de Ativos Plex Chevron RightChevron Right