종이 및 수동 스프레드시트와 작별하고 효율성, 생산성, 가시성을 극대화하십시오! Plex MES는 대규모로 운영되는 유일한 단일 인스턴스, 다중 테넌트 클라우드 기반 SaaS 생산 플랫폼입니다. 이를 통해 실시간 단일 데이터 소스를 지원하는 공통 생산 에코시스템이 가능합니다. 상세한 종단간의 추적 기능을 통해 생산 및 재고를 품질에 연결할 수 있습니다. Plex를 사용하면 사람과 시스템을 연결하고, 프로세스를 자동화하고, 데이터를 종단간에 추적하고, 전례 없는 방식으로 정보를 캡처 및 분석할 수 있습니다.
클라우드 솔루션이 운영을 혁신할 수 있는 방법은?

보다 나은 가시성의 추구
실시간으로 정확한 재료 및 추적 기능 데이터를 수집하여 생산이 항상 원활하게 실행되도록 합니다.

비용 절감
작업을 간소화하여 각 제품을 만드는 데 걸리는 시간을 줄이고 가동 중단 시간을 줄이며 낭비를 최소화합니다.

생산성 향상
제어 계획에서 직접 생산 프로세스를 구성하여 주기 시간을 단축하고 효율성을 개선합니다. 종이 없는 운영자 컨트롤로 수동 프로세스 오류를 제거합니다.
주요 기능: 원하는 대로 작업 현장 제어하기
Plex MES는 실시간, 종이 없는 생산 관리를 제공하여 전사적 규정 준수, 품질, 효율성을 높이는 포괄적인 제조 소프트웨어 솔루션입니다.
Plex MES를 사용하면 전체 생산 라이프사이클에 대한 포괄적인 보기와 ERP에 대한 완전한 연결을 통해 생산 현장에 대한 제어력을 확보할 수 있습니다. 작업을 쉽게 자동화하고, 오류를 방지하고, 인라인 품질을 높이고, 경영진과 생산 현장을 동기화할 수 있습니다. 그 결과 보다 적은 위험, 보다 높은 품질, 보다 행복한 고객, 보다 건전한 수익.
Plex MES는 스마트 제조를 가능하게 하는 데 필요한 유연성과 기능을 제공합니다. 주요 역량:
- 자원 가용성을 염두에 두고 어떤 업무를 어떤 작업 센터에 예약할지 결정하기 위한 생산 유한 일정
- 프로세스 반복성과 예측 가능성을 높이기 위해 제어 계획에서 직접 품질 절차를 유지하기 위한 폐루프 품질 관리
- 실시간으로 재고를 추적 및 관리하고 종단간의 추적 기능을 통해 제어를 유지할 수 있는 재고 관리
- 종합설비효율(OEE) 향상을 위해 적시에 적절한 제품을 적절한 수량으로 만드는 생산 관리
실제 가치를 제공하는 Plex MES
왜 클라우드 MES인가?
제조를 위한 클라우드가 온프레미스 소프트웨어, 하드웨어 및 물리적 액세스를 완전히 대체하는 것은 아니지만 기존 시스템을 확장하는 새로운 기능을 제공하여 효율성을 창출하고 협업을 개선하는 등의 혜택이 있습니다.
클라우드에 고유한 MES 솔루션을 사용하면 고객은 활동을 보다 긴밀하게 조정하고 전사적으로 단일 기록 시스템을 적용하는 동시에 각 위치의 고유한 시스템 요건을 유지할 수 있습니다. 이를 통해 필요에 따라 다른 공장과 전사적 범위로 직원이 쉽게 액세스할 수 있는 공장별 생산, 재고 및 품질 정보를 유지할 수 있습니다.
- 사용자 정의 MES에 대한 뛰어난 대안 또는 보완
- ERP, 공급망 및 APM으로 확장된 강력한 MES/MOM
- 대규모의 최신 다중 테넌트 버전리스 소프트웨어
- 작업자 또는 기계가 업데이트하는 신속한 구성 및 배포
- 프로그래밍보다 분석가와 비즈니스 결과에 집중
- 소프트웨어 및 서비스 가격 경쟁력
Plex MES가 해결하는 문제는 무엇입니까?
오늘날의 제조업체는 운영 복원력을 높여야 합니다. 누구도 제조 분야에서 대충 일을 하고 성공할 수는 없습니다. 수동 프로세스와 연결이 끊긴 시스템 때문에 조직에서 아래와 같은 문제가 발생하는 경우 Plex MES의 이점을 활용할 수 있습니다.
- 높은 수준의 폐기율 및 재작업.
- 과도한 재고 유지 비용.
- 추적 기능 문제.
- 진행 중인 작업에 대한 제한된 가시성.
- 생산 일정을 놓침.
- 낮은 생산 처리량.
- 극단적인 오류.
- 오래된 데이터로 작업을 함.
- 느린 반응 시간.
Plex MES를 사용하면 더 이상 종이 서류를 찾아 헤맬 필요가 없습니다. 제어, 투명성, 동기화가 “작업 방식”이 됩니다. 새로운 수준의 성과가 달성되고 더 많은 것을 추가하지 않고 더 많은 작업을 수행하는 것이 기본이 됩니다.
Plex Smart Manufacturing Platform
Plex 시스템을 이용하여, 운영 효율성을 높이는 클라우드 기반 애플리케이션을 통해 MES의 고급 기능, 공급망, 품질로 산업 운영의 전환을 가속화하고 있습니다.
Plex Smart Manufacturing Platform™은 생산 현장에서 탄생했으며 현재와 미래의 보다 스마트한 제조를 위한 목적으로 제작되었습니다. 단일 디지털 기록 및 참여 시스템을 통해 Plex는 제조업체가 운영 전반에 걸쳐 새로운 수준의 가시성, 품질, 제어에 도달할 수 있게 만들어줍니다.
사람, 시스템, 기계, 공급망 연결
효율성 향상을 위해 비즈니스 프로세스 자동화
생산 현장에서 경영진까지 데이터 추적
정보에 입각한 의사 결정을 유도하기 위해 가장 중요한 것을 분석
소프트웨어를 주문할 준비가 되셨습니까?
추천