Loading

정제 및 석유화학

정유 공장 프로세스를 위한 통합 솔루션
정제 및 석유화학 hero image
오일 & 가스
    • 가스 프로세싱
    • 가스 프로세싱
    • LNG(액화천연가스)
    • LNG(액화천연가스)
    • 해저
    • 해저
    • 내륙
    • 내륙
    • 파이프라인 및 운송 자동화
    • 파이프라인 및 운송 자동화
    • 정제 및 석유화학
    • 정제 및 석유화학

수십억 달러 규모의 자산을 책임지고 있다면 무엇에 초점을 두시겠습니까? 통제하기 어려운 이벤트입니까? 적은 마진을 쥐어 짜내는 것입니까? 사이버보안 공격으로 인한 지적재산권 또는 자산의 잠재적 손실입니까? 어떤 도전 과제가 있든, 또는 얼마나 많은 도전 과제가 있든 Rockwell Automation은 안전하고 효율적인 운영을 도와드릴 수 있습니다.


안전, 효율성 및 최대 가동시간

강력한 프로세스 및 모터 컨트롤러가 주요 DCS와 손쉽게 통합되어 긴밀한 제어 기능과 정유업체 자산에 대한 종합적인 정보를 제공합니다. 이러한 완벽한 기술 통합은 성능 목표를 달성하는 데 도움이 된다. Rockwell Automation 및 PartnerNetwork™ 프로그램의 직원은 정유업체의 생산성, 안전 및 효율성 향상을 지원한다는 평판을 얻고 있습니다. Rockwell Automation은 정유 및 석유화학 분야에서 50년 이상의 경험을 갖고 있으며 많은 기업을 도와 생산성과 안전, 효율성 향상을 이끌었습니다. Rockwell Automation은 기업의 운영에 이상적인 시스템을 설계, 배포 및 유지할 수 있도록 지원할 수 있습니다.


 
Sensia에 대해 알아보기
Main Image
개요
Sensia에 대해 알아보기

감지, 인텔리전스, 동작의 통합에 대한 소개 Sensia 소개.

지금 보기

효율적이고 안전한 정제 운영

Sensia에서 제공하는 솔루션

2019년 10월 Rockwell Automation과 Schlumberger가 설립한 합작 벤처인 Sensia에는 풍부한 지식을 바탕으로 기업 문제를 이해하는 엔지니어 및 프로젝트 관리자 팀이 있습니다. Rockwell Automation은 사용하기 쉬운 툴과 최신 기술을 활용함으로써 공장 생산 목표를 실현하는 데 도움이 되는 솔루션을 설계합니다. Sensia는 고급 프로세스 컨트롤 솔루션을 사용하여 글로벌 고객이 비효율적인 제어 시스템을 원활하게 마이그레이션하고, 안전 시스템을 업데이트하고, 프로세스를 최적화하도록 지원해 왔습니다.

또한 Sensia는 위험을 줄이는 한편 프로젝트가 예산 범위 내에서 일정대로 진행되도록 하는 여러 엔지니어링 서비스를 제공합니다. 이 부분은 FEED(Front-end Engineering and Design) 또는 주요 자동화 계약업체(MAC)에서 담당합니다.

정제 및 석유화학 산업을 위한 Sensia의 통합 정보, 제어 및 전력 솔루션은 다음과 같은 분야에 적합합니다.

  • 화재 및 가스 시스템
  • 모터 컨트롤 솔루션
  • 측정 및 계측
  • 무결성 높은 압력 보호 시스템
  • 비상 정지(ESD) 시스템 및 안전 장치 장착 시스템을 포함한 프로세스 안전
  • 펌프, 압축기, 터보 장비 제어 및 상태 감시 모니터링
  • 프로세스 및 고급 프로세스 컨트롤

Sensia Global 자세히 알아보기


효율적이고 안전한 운영을 위한 모터 컨트롤

정유업체는 지속적인 마진 압력에 시달리기 때문에 24시간 운영되어야 합니다. 또한 안전이 무엇보다 중요한 까다로운 환경에서 불필요한 유지보수 또는 갑작스러운 장비 고장으로 인해 계획되지 않은 가동 중단 시간이 발생할 때 에너지 소비를 관리하지 않기에는 여유가 없습니다. 그러므로 높은 수준의 가동 시간을 유지할 수 있도록 많은 전기 모터를 사용하여 자산 활용률을 극대화하고 에너지 소비는 최소화해야 합니다. 적절한 모터 컨트롤을 선택하면 이러한 목표를 안전하게 달성하는 데 큰 도움이 됩니다.

또는 인텔리전트 모터 컨트롤을 사용하면 스마트 커넥티드 시스템을 구현하는 데 도움이 됩니다. 스마트 모터 컨트롤 장비에서 얻은 정보를 바탕으로 모터의 상태 및 작동 조건을 토대로 한 현명한 의사 결정을 내릴 수 있습니다. Rockwell Automation의 인텔리전트 모터 컨트롤 포트폴리오에서 정보를 입수하고 데이터를 기반으로 프로세스에 접근한 다음 대시보드 및 분석을 활용하여 궁극적으로 시스템 성능을 개선하고 운영 효율성을 확보할 수 있습니다.

인텔리전트 모터 컨트롤
Main Image
역량
인텔리전트 모터 컨트롤

Rockwell Automation의 인텔리전트 모터 컨트롤 포트폴리오는 정교한 제어 기술과 통신 기능을 Allen-Bradley 모터 컨트롤 장비에 적용합니다.

Rockwell Automation 기능 알아보기

운영 최적화를 위한 프로세스 컨트롤 솔루션

프로세스 자동화는 중요 작업을 유지보수하기 위한 "만능" 솔루션이 아닙니다.

이제 프로세스 컨트롤, 이산 제어, 전력 제어 및 안전 제어는 더 이상 분리해서 선택할 수 있는 기술이 아닙니다. 생산업체에서는 이제 공장 제어 시스템을 선택하여 구현할 수 있습니다. 공동 자동화 기술로 프로세스 컨트롤 시스템을 현장 및 비즈니스 시스템과 완전 통합하여 공장 최적화 가능성을 더욱 높일 수 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 생산성을 높이고, 에너지 소비를 줄이고, 총 소유 비용을 줄일 수 있습니다.

Rockwell Automation의 최적화 솔루션은 고객에게 닥친 가변성, 폐기물 및 에너지 소비 문제를 해결하여 생산 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다. Rockwell Automation은 고객의 사업 목표 달성을 위해 개선해야 하는 주요 프로세스 및 변수에 대한 심층적인 정보와 최고 수준의 산업 전문성을 활용하여 이를 관리해 드립니다.

Rockwell Automation의 프로세스 컨트롤 및 최적화 솔루션은 다음과 같은 영역에 도움이 됩니다.

  • 운영 안전 
  • 유지보수 비용 
  • 연료 및 전력 사용 절감 
  • 환경 규제
프로세스 시스템
Main Image
역량
프로세스 시스템

Rockwell Automation은 분산제어시스템에서 품질 및 생산성을 향상하고, 효율성을 높이고, 비용을 절감하도록 도와드릴 수 있습니다.

Rockwell Automation의 역량 알아보기
고급 프로세스 컨트롤
Main Image
역량
고급 프로세스 컨트롤

세계 시장에서 경쟁력을 유지하려면 새로운 수요 위주 제조 환경에서 고급 프로세스 컨트롤 전략과 모델 예측 제어(MPC) 기술이 필요합니다.

Rockwell Automation 역량 알아보기

모터 컨트롤 비용 절감 애플리케이션

모터 컨트롤을 통한 정유업체의 에너지 및 유지보수 비용 절감

Daqing Refinery에서 3,500톤 감압 프로세스 라인의 원유 펌프는 꾸준한 유속을 유지합니다. 이 펌프는 매일 8,000 ~ 10,600톤의 원유를 생산합니다. 그러나 원유 펌프는 공정에서 상당한 양의 전기 에너지를 소비했습니다. Daqing Refinery는 이제 Rockwell Automation의 솔루션을 통해 높은 생산량을 유지하면서 더 효율적인 에너지 소비로 비용도 절감하고 있습니다.

Daqing Refinery, 에너지 사용 41% 절감
Main Image
성공 사례
Daqing Refinery, 에너지 사용 41% 절감

중국에서 최고의 매출액을 기록하고 있는 석유화학 정유 공장에서 고압 인버터를 업그레이드하여 전력 소모 및 유지보수 비용을 절감합니다.

지금 확인하기
로크웰 오토메이션 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

로크웰 오토메이션은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

문의하기

추천

Loading
Loading
Oil & Gas Engineering Product of the Year
CompactLogix™ 5380 프로세스 컨트롤러, 카탈로그 5069-L340ERP, 흰색 배경에서 정면도. 2021년 Oil & Gas Engineering Product of the Year Gold Award 로고가 컨트롤러의 오른쪽 상단 모서리에 위치함.
하드웨어
Oil & Gas Engineering Product of the Year

CompactLogix™ 5380 프로세스 컨트롤러, 2021년 Oil & Gas Engineering Product of the Year, Control Systems Gold Award 수상자로 선정됨. 

자세히 알아보기
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 산업 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 정제 및 석유화학 Chevron RightChevron Right