Loading

가스 프로세싱

천연가스 프로세싱 자동화 및 제어 시스템
가스 프로세싱 hero image
오일 & 가스
    • 가스 프로세싱
    • 가스 프로세싱
    • LNG(액화천연가스)
    • LNG(액화천연가스)
    • 해저
    • 해저
    • 내륙
    • 내륙
    • 파이프라인 및 운송 자동화
    • 파이프라인 및 운송 자동화
    • 정제 및 석유화학
    • 정제 및 석유화학

시설에서는 생산 처리량을 최적화하고 가동 중단 시간과 운영 비용을 최소화하면서 안전한 운영을 유지하기 위해 노력합니다. 따라서 천연가스 가공 자동화 시스템은 신뢰성과 확장성을 유지하면서 엄격한 프로세스 컨트롤 요건을 충족해야 합니다.


천연가스 공장 자동화로 처리 성능 대폭 증대

업계에서는 향후 20년 안에 전 세계 에너지 조합이 크게 발달할 것이라고 전망합니다. 천연가스에 대한 수요가 가장 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 그와 동시에 가스 가격은 계속 낮아질 것입니다.

업계의 선두 기업들은 공장 효율성을 높이고 공장 전체를 정비하지 않고도 처리 성능을 높일 수 있는 방법을 모색해야 합니다. 정보 기술 및 운영 기술 시스템의 통합은 효율성을 개선하는 데 필요한 생산 가시성을 경제적으로 확보하는 방법일 수 있습니다.

환경 내 모든 자산이 연결된 공장:

  • 갑작스러운 가동 중단 시간의 위험 감소
  • 에너지 소비 최소화
  • 프로세스 효율성 및 신뢰성 증가
  • 보다 일관된 판매 가스 품질
  • 기존 장비로 처리 성능 증대

데이터 액세스로 회사 내 가스 가공팀과 전문가를 연결하여 새로운 업무 수행 방식을 실현할 수 있습니다. 가스 가공 회사를 구형 장비의 제약으로부터 해방시켜 드립니다. 또한 스키드 간의 연결을 통해 전체 운영 과정을 파악할 수도 있습니다.

최적화 기회: 가스 가공 공장
Main Image
브로슈어
최적화 기회: 가스 가공 공장

생산량을 증대를 원하십니까? 공장 전체를 정비할 필요는 없습니다. 스키드를 통합하여 생산, 장비 상태 및 공장 보안에 대한 총체적 가시성을 확보하십시오.

지금 다운로드
천연가스 가공 공장을 위한 솔루션
Main Image
프레젠테이션
천연가스 가공 공장을 위한 솔루션

가스 가공 시설 전체의 자산을 서로 연결하면 중요한 생산 현황을 파악하여 전략적으로 작업 결정을 내릴 수 있습니다.

지금 보기

효율적이고 안전한 가스 가공 작업

Sensia에서 제공하는 솔루션

2019년 10월 Rockwell Automation과 Schlumberger가 설립한 합작 벤처인 Sensia에는 풍부한 지식을 바탕으로 기업 문제를 이해하는 엔지니어 및 프로젝트 관리자 팀이 있습니다. Rockwell Automation은 사용하기 쉬운 툴과 최신 기술을 활용함으로써 처리 성능과 수율을 최적화하는 데 도움이 되는 솔루션을 설계합니다. Sensia는 고급 프로세스 컨트롤 솔루션을 사용하여 글로벌 고객이 비효율적인 제어 시스템을 원활하게 마이그레이션하고, 안전 시스템을 업데이트하고, 프로세스를 최적화하도록 지원해 왔습니다.

또한 Sensia는 위험을 줄이는 한편 프로젝트가 예산 범위 내에서 일정대로 진행되도록 하는 다양한 엔지니어링 서비스를 제공합니다.

가스 가공 공장을 위한 Sensia의 통합 정보, 제어 및 전력 솔루션은 다음과 같은 분야에 적합합니다.

  • 화재 및 가스 시스템
  • 모터 컨트롤 솔루션
  • 측정 및 계측
  • 무결성 높은 압력 보호 시스템
  • 비상 정지(ESD) 시스템 및 안전 장치 장착 시스템을 포함한 프로세스 안전
  • 펌프, 압축기, 터보 장비 제어 및 상태 감시 모니터링
  • 프로세스 및 고급 프로세스 컨트롤
Sensia Global 자세히 알아보기
Sensia에 대해 알아보기
Main Image
개요
Sensia에 대해 알아보기

감지, 인텔리전스, 동작의 통합에 대한 소개 Sensia 소개.

지금 보기

운영 최적화를 위한 프로세스 컨트롤 솔루션

프로세스 자동화는 중요 작업을 유지보수하기 위한 "만능" 솔루션이 아닙니다.

이제 프로세스 컨트롤, 이산 제어, 전력 제어 및 안전 제어는 더 이상 분리해서 선택할 수 있는 기술이 아닙니다. 생산업체에서는 이제 공장 제어 시스템을 선택하여 구현할 수 있습니다. 공동 자동화 기술로 프로세스 컨트롤 시스템을 현장 및 비즈니스 시스템과 완전 통합하여 공장 최적화 가능성을 더욱 높일 수 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 생산성을 높이고, 에너지 소비를 줄이고, 총 소유 비용을 줄일 수 있습니다.

Rockwell Automation 의 최적화 솔루션은 고객이 마주한 가변성, 폐기물 및 에너지 소비 문제를 해결하여 생산 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다. Rockwell Automation은 고객의 사업 목표 달성을 위해 개선해야 하는 주요 프로세스 및 변수에 대한 심층적인 정보와 최고 수준의 산업 전문성을 활용하여 이를 관리해 드립니다.

  • Rockwell Automation의 프로세스 컨트롤 및 최적화 솔루션은 다음과 같은 영역에 도움이 됩니다.
  • 운영 안전 
  • 유지보수 비용 
  • 연료 및 전력 사용 절감 
  • 환경 규제 
  • 분별 제품의 최적 분리
프로세스 시스템
Main Image
역량
프로세스 시스템

Rockwell Automation은 분산제어시스템에서 품질 및 생산성을 향상하고, 효율성을 높이고, 비용을 절감하도록 도와드릴 수 있습니다.

Rockwell Automation 역량 알아보기
NGL 공장 성능을 최고로 구현
Main Image
프레젠테이션
NGL 공장 성능을 최고로 구현

당사의 액화천연가스(NGL) 애플리케이션은 모델 예측 제어(MPC) 및 신경망 Soft Sensor® 기술을 사용하여 프로세스를 가동합니다.

지금 보기

Pohokura 원격 모니터링 생산
Main Image
성공 사례
Pohokura 원격 모니터링 생산

Pohokura는 원격 운영 및 지속 가능성의 기준을 수립했습니다. 생산 기지는 새로운 통합 자동화 제어 시스템을 구현하여 일반 운영 인력이 없는 현장을 구축했습니다.

지금 확인하기

안전, 효율성 및 최대 가동시간

시설을 개량하는 경우든 새로운 시설을 구축하는 경우든 가스 생산업체는 전 세계적으로 Rockwell Automation 솔루션을 적용하여 수율을 향상하고 비용을 절감했습니다.

통합 시스템 및 서비스를 제공하는 Rockwell Automation의 역량은 완전한 자동화 솔루션으로 모든 수준에서 원활한 데이터 흐름을 실현합니다. Rockwell Automation은 다음의 세 가지 기능 수준을 통해 세계 최고 수준의 가스 제어를 제공합니다.

  • 가스 공장 자동화
  • 모니터링
  • 안전 및 전사적 정보 시스템에 대한 연결성

Rockwell Automation은 원 제품의 압축 및 분리를 자동화합니다. Rockwell Automation의 컨트롤은 스크러버 컬럼, 탈수 시스템, 아민 시스템, 재가열기, 분류 컬럼 및 콘덴서를 완전히 자동화합니다. 또한 Rockwell Automation 기업의 데이터 관리를 완전 자동화하고 자동화 데이터를 비즈니스 시스템으로 전송하여 의사 결정 역량을 향상합니다.

로크웰 오토메이션 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

로크웰 오토메이션은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

문의하기

추천

Loading
Loading
Oil & Gas Engineering Product of the Year
CompactLogix™ 5380 프로세스 컨트롤러, 카탈로그 5069-L340ERP, 흰색 배경에서 정면도. 2021년 Oil & Gas Engineering Product of the Year Gold Award 로고가 컨트롤러의 오른쪽 상단 모서리에 위치함.
하드웨어
Oil & Gas Engineering Product of the Year

CompactLogix™ 5380 프로세스 컨트롤러, 2021년 Oil & Gas Engineering Product of the Year, Control Systems Gold Award 수상자로 선정됨. 

자세히 알아보기
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 산업 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 가스 프로세싱 Chevron RightChevron Right