Loading

Produção de biotecnologia

Soluções de automação, controle de processo e informações na indústria de biotecnologia
Um profissional de ciências da vida usando equipamento de proteção injeta uma solução enquanto trabalha com um colega.
Ciências da vida
    • Biotecnologia
    • Biotecnologia
    • Dispositivo médico
    • Dispositivo médico
    • Farmacêutica
    • Farmacêutica
    • Serialização
    • Serialização
    • Sistemas de gestão predial para o setor farmacêutico
    • Sistemas de gestão predial para o setor farmacêutico
    • Bioprocessamento de uso único
    • Bioprocessamento de uso único
    • Análise
    • Análise
    • Qualidade e compatibilidade
    • Qualidade e compatibilidade

Os fabricantes podem vencer os desafios de qualidade, rentabilidade e normativos por meio da integração dos processos de produção de biotecnologia com o restante da empresa.


Transforme dados de produção em informações úteis para decisões

As empresas globais de biotecnologia enfrentam desafios sem precedentes, incluindo tempo e custo para colocação dos produtos no mercado, aumento da concorrência, conformidade com a regulamentação, qualidade e eficiência da produção. Para cada desafio em biotecnologia, há uma solução tecnológica: uma fábrica inteligente e conectada criada em um sistema de automação integrado, flexível e habilitado por informações. Essa abordagem agrega valor comercial por meio de:

  • Lançamento acelerado de produtos
  • Redução dos custos de conformidade
  • Lançamento acertado "de primeira"
  • Tempos de ciclo reduzidos
Alteração da fórmula na produção de biotecnologia
Um profissional em uma instalação de ciências da vida limpa uma placa de Petri usando luvas de proteção.
Whitepaper
Alteração da fórmula na produção de biotecnologia

Saiba como uma instalação conectada e inteligente cultiva a inovação que melhora o resultado.

Faça o download agora

Um profissional de ciências da vida usando macacão verifica as informações de produção em um dispositivo móvel enquanto caminha pelas instalações.

O impacto de uma instalação flexível

As empresas biofarmacêuticas observaram grandes benefícios ao reduzir o tamanho das instalações. Áreas de construção menores resultaram em inventário reduzido e em menores tempos de paradas não programadas. Podemos ajudar a fazer com que esses resultados aconteçam combinando nossa plataforma de automação expansível, a inteligência de produção e soluções de sistema de execução de manufatura para criar as instalações de alto desempenho de que você precisa para competir. Com equipamentos de processo flexíveis, incluindo tecnologia móvel e de uso único, você terá a capacidade de:

  • Manter a qualidade e a compatibilidade ao fazer alterações no processo.
  • Gerenciar o inventário usando controle de processo orientado por dados e métricas preditivas.
  • Gastar menos tempo com a limpeza e investir mais tempo em produção ativa.
  • Aumentar a produtividade do seu pessoal.
  • Possibilitar a fabricação de vários produtos.
  • Obter visibilidade e rastreabilidade em tempo real.

Saiba mais sobre os equipamentos de uso único


Sistema de controle de processo integrado eleva a referência

A Biopharmax, uma construtora de instalações industriais pelo mundo, foi encarregada de projetar uma nova instalação de produção de insulina na China com um cronograma rigoroso. Ao implantar soluções da Rockwell Automation, ela economizou tempo e esforço de engenharia e elevou a referência das operações de processo.

Empresa biológica desenvolve instalação de células-tronco
Um corredor em uma instalação de ciências da vida apresenta equipamentos da Rockwell Automation como parte de suas operações de produção.
Estudo de caso
Empresa biológica desenvolve instalação de células-tronco

Empresa líder em instalações farmacêuticas aproveita os recursos de controle, integração e expansibilidade dos controladores Logix para criar uma solução de controle de última geração

Leia mais

Produtor vê oportunidade em obsolescência
Uma única pílula vermelha se destaca entre várias pílulas brancas em uma linha de produção farmacêutica.
Estudo de caso
Produtor vê oportunidade em obsolescência

Produtor de produtos biofarmacêuticos atualiza os sistemas de controle de skid que estão próximos do fim de sua vida útil e aprimora a visibilidade de operações e a disponibilidade no processo.

Leia mais

SDCD moderno melhora a visibilidade e a disponibilidade

Um produtor de biofármacos atualizou seus sistemas de controle de skid, aumentando a visibilidade das operações e a disponibilidade no processo. Os novos sistemas de controle permitem aos operadores configurar mais rapidamente os programas aplicativos para acelerar as implantações de produção e diminuir o tempo de ciclo. Uma rede atualizada permite visibilidade no sistema com capacidades de acesso remoto. Alarmes detalhados aceleram a localização de falhas. Leia como essa abordagem holística trouxe benefícios em todas as suas operações.


Melhore o tempo de lançamento no mercado, a qualidade e a compatibilidade

Na indústria de biotecnologia altamente competitiva e regulamentada, o equilíbrio é fundamental para o sucesso. Você enfrenta um amplo conjunto de desafios que exigem uma solução completa. Atenda a seus objetivos operacionais e requisitos de produtividade de forma consistente e previsível com o MES PharmaSuite®.

Saiba mais sobre o MES PharmaSuite®
Empresa biofarmacêutica reduz tempo de processo pela metade
Um profissional de laboratório em uma instalação de ciências da vida despeja uma solução em uma placa de Petri posicionada sob um microscópio.
Revista
Empresa biofarmacêutica reduz tempo de processo pela metade

Empresa aumenta em 56% o número de lotes produzidos, garantindo a qualidade e a conformidade, automatizando o registro de informações em lote de um sistema antes baseado em papel e usando um moderno sistema de execução de manufatura.

Saiba mais

Produção ágil em biotecnologia

Para acompanhar a mudança no setor de biotecnologia, é preciso que os sistemas de produção forneçam agilidade e precisão para lidar com a complexidade de um processo de produção menor e mais flexível.

Entendemos essa mudança de paradigma. Oferecemos um impressionante conjunto de soluções que inclui processo, informações, automação e serviços. Essas ofertas fornecem um ambiente Lean Six Sigma que viabiliza a expansão fácil e a redução de desperdício.

Flexibilidade e expansibilidade para o seu processo de produção

  • Gestão de lotes
  • Sistemas de gestão predial para o setor farmacêutico
  • Soluções de informação
  • Sistemas de processo
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
  2. Chevron LeftChevron Left Setores Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Biotecnologia Chevron RightChevron Right