Loading
역량

록아웃/태그 아웃 장치 권장 사항 준수

안전 솔루션 특별 제조 분야의 글로벌 리더 드림
파란색 티셔츠와 노란색 안전 조끼를 입은 시설 작업자는 캐비닛 도어 핸들에 매달려 있는 흰색과 빨간색 타원형으로 가려진 검은색 사각형 아래 중간에 빨간색 삼각형 느낌표가 있는 빨간색과 흰색 대각선 줄무늬 태그에 대한 록아웃/태그 아웃 장치 권장 사항을 검토합니다.
안전 솔루션
  • LOTO 프로그램 서비스
  • 절차
  • 감사
  • 교육
  • 정책
  • 장치 권장 사항
  • ScanESC 소프트웨어

록아웃/태그 아웃 서비스의 글로벌 리더로서 Rockwell Automation은 신규 록아웃 장치가 사용자 친화적으로 작동하는지 확인하기 위해 지속적으로 시험하고 있습니다. Rockwell Automation이 완료한 각 록아웃/태그 아웃 프로그램에는 권장 잠금, 장치 및 록아웃 장치 스테이션의 목록이 포함됩니다.

장치 권장 사항은 록아웃/태그 아웃 프로그램 개발의 마지막 단계입니다. 올바른 잠금 설비, 태그 및 장치를 구매하면 록아웃/태그 아웃 프로세스의 효율성이 향상됩니다. 또한 직원은 장비에 록아웃/태그 아웃을 적용할 때 안전하게 록아웃된 상태임을 확신할 수 있습니다.

Rockwell Automation의 전문가들은 신제품 출시에 대한 최신 정보를 파악하고 있습니다. 장치 통찰력과 맞춤형 록아웃/태그 아웃 정책을 사용하여 사용자의 요구에 가장 적합한 최신 장치에 대한 최고의 권장 사항을 제공해 드립니다.

록아웃/태그 아웃 장비 보관 솔루션

잠금 설비와 장치를 보관하는 장소

록아웃/태그 아웃 프로그램이 효과적이려면 몇 개의 주요 구성요소를 설정해야 합니다. 이러한 주요 구성요소 중 하나에는 정비 활동에 필요한 하드웨어가 있습니다. 잠금 설비와 장치는 록아웃을 수행하는 기기이므로, 이 모든 툴에 액세스하는 것은 매우 중요합니다. 이러한 장치들을 적재적소에 배치하는 일은 록아웃/태그 아웃 프로그램의 효율성을 결정합니다.

종종 이것은 직원이 필요할 때 록아웃을 사용할지 여부를 결정하며, 후자의 경우 불필요한 아차사고, 부상 또는 사망의 가능성이 있습니다. 그렇다면 록아웃 장치를 보관하는 가장 적합한 장소는 어디입니까?

록아웃 장치 보관 캐비닛 보관 장소를 결정할 때 가장 먼저 고려할 점은 간편성과 접근성입니다. 직원 대다수는 간단한 잠금 장치와 태그를 찾는 데 수분 이상이 걸린다면 이 단계를 전부 건너뛰고 적절한 록아웃 없이 해당 장비로 작업할 것입니다.

다행히 록아웃 하드웨어를 손이 닿는 곳에 두면 해결할 수 있습니다.

적절한 시기가 되면 승인된 직원이 작업자와 록아웃 담당자에게 작업 수행 시기를 알리고 록아웃 절차를 검토한 후 적절한 잠금 설비와 장치를 확보할 수 있습니다. 더 가까이에 있는 직원이 장비에서 록아웃 장치 보관소로 이동해야 합니다. 거리가 가까울수록 장비를 실제로 록아웃할 확률이 높아집니다.

시설 배치에 따라 최대 효율을 위한 보관 캐비닛의 위치가 달라질 수 있습니다. 일부 시설의 경우 모든 생산 라인이 돌아가는 탁트인 넓은 구역을 갖춘 주요 건물이 하나 있습니다. 다른 시설은 여러 곳으로 분리되어 각 구역마다 생산 라인을 갖추고 있습니다. 그리고 배치가 미로처럼 설계되어 있어 더 복잡한 시설도 있습니다. 

상황에 따라 다음과 같은 선택 사항이 권장됩니다.

모든 생산 장비가 한 위치에 있는 건물의 경우

소규모 시설의 경우 건물의 중심 기둥과 같이 하나의 중앙 관리식 보관소가 적합할 수 있습니다. 시설이 더 큰 경우, ‘패키지 구역’에 한 곳, ‘혼합 구역’에 한 곳과 같이 보관 장소를 각 제조 구역마다 배치하는 것이 필요할 수 있습니다. 배치도에 긴 생산 라인이 여러 곳 있는 경우, 각 라인에 스테이션을 두는 것이 가장 좋습니다. 다른 경우에는 벽마다 중간에 스테이션을 배치하는 것이 가장 간편한 방법일 수 있습니다. 그렇게 되면 장비의 작동 여부와 상관 없이 장치를 가깝게 두는 것입니다.

섹션과 공간이 여러 곳으로 분리되고 주 복도를 기준으로 연결된 건물의 경우

시설의 각 섹션이 주 회랑을 기준으로 연결되는 경우 이상적인 위치는 주 회랑 내부입니다. 다른 선택 사항으로는 캐비닛을 각 공간의 입구에 걸어두는 것이 있습니다. 걸어두는 장소를 일정하게 유지하면 직원들은 구역을 이동할 때마다 장치를 쉽게 찾을 수 있습니다.

패턴 구조 또는 주 복도가 없는 시설의 경우

이런 배치의 경우 보관함을 지속적으로 일정하게 배치하는 것이 어려울 수 있지만, 불가능한 것도 아닙니다. 먼저 건물을 적절한 크기의 섹션으로 나눕니다. 그런 다음, 각 섹션마다 장비와 기계류가 밀집해 있지 않으면서 개방된 위치의 중심부를 찾습니다. 이렇게 하면 록아웃 스테이션을 쉽게 찾고 액세스할 수 있습니다. 스테이션 사이의 간격을 일정하게 유지합니다.

공기 처리 장치, 환기팬과 같이 옥상에 두는 장비의 경우

옥상으로 이어지는 입구에 록아웃 스테이션을 배치하는 방법을 이용할 수 있습니다. 직원들은 장비에 액세스하기 위해 주 입구를 사용하므로 잠금 설비와 장치에 동시에 액세스하는 것이 효율적입니다. 외부 보관소는 날씨 조건 때문에 일반적으로 권장되지는 않지만, 기후가 온화한 곳은 외부 보관소를 선택 사항으로 고려할 수 있습니다.

모든 응용 분야의 다양한 시설인 경우

기업에서 승인된 모든 직원에게 장치를 제공하려는 한, 승인된 모든 직원에게 기계 정비 작업을 수행하는 동안 휴대할 개인 장치 키트를 제공할 수 있습니다.

록아웃/태그 아웃에 관한 도움이 필요하십니까?

Rockwell Automation은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다

록아웃/태그 아웃 전문가가 연락드립니다

추천

산업용 사물인터넷 시대의 안전 및 위험 관리
Main Image
백서
산업용 사물인터넷 시대의 안전 및 위험 관리

이 eBook은 안전의 비즈니스 가치를 새롭게 조명합니다. 안전 및 위험 관리 모범 사례의 채택과 운영 이점 간의 관련성을 분명하게 제시합니다.

지금 다운로드
Loading
Loading
Loading
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 역량 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 록아웃/태그 아웃 프로그램 서비스 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 록아웃/태그 아웃 장치 권장 사항 Chevron RightChevron Right