Loading

製造実行システム(MES):その内容は?

拡張性の高いアプローチによるスマートマニュファクチャリングの実現に必要なツール
タブレットでパッケージを追跡している従業員
MESソリューション
  • MESとは
  • MESが必要な理由
  • MESの導入
  • MESとERP
  • IIoTにおけるMES

製造実行システム(MES)は能力、品質、納入、視認性の改善に使用する強力なソフトウェアシステムです。

これらの要素を組み合わせてプラント中心の生産管理システムを作り上げ、生産上で起きていることのリアルタイムな情報を、プラントの生産性の改善、プラントリソースの追跡と同期、ビジネスシステムと従業員のサポートに役立てます。


MESの基本

MESアプリケーションは3つの基本要素で構成されています。

  • データベース:一元管理、相関性、生産向けの堅牢性
  • ビジネスルール:顧客固有の生産プロセスを実行するエンジンにより解析
  • 可視化:実際の結果を表示するリアルタイムの情報をレポート

MESのこれらの要素は、次のビジネス機能に影響します。

  • 能力:機械のスループットと従業員の生産性を向上させる
  • 品質:製品とプロセスをモニタし、根本原因を特定してエラーをなくす
  • 納品:プラント全体での優れた調整と通信でスケジュールを守る
  • 視認性:物事を見て、追跡して、制御する
製造実行システム(MES)
食品製造プラントでタブレットを使用している専門技術者
ソフトウェア
製造実行システム(MES)

FactoryTalk® ProductionCentre®は運用効率を改善し、法規制の遵守や高品質の実現と証明に役立ちます。

こちらをご覧ください

MESは必要ですか?

はい、生産を接続し、管理し、検証し、最適化するなら必要です。包括的MESは、シングルプラント、マルチプラントまたは業界別ソリューションとして購入でき、幅広い生産性、コンプライアンスおよびコスト節減の目的の達成をサポートします。

MESを使用すると、改善により次のメリットが得られます。

  • 知識とレシピ管理
  • 品質保証
  • ビジネスルールの施行
  • WIPの追跡と系譜
  • パフォーマンス管理
  • 材料追跡
MESの導入
容器に入った部品のコンベアの横で、タブレットを見ている従業員
能力
MESの導入

適切なMESソリューションとは、お客様固有のビジネス上の問題に対応するものです。最初にこれらの質問に回答して、売上増加を加速させてください。

こちらをご覧ください
運用にMESが必要な理由
タブレットを見ている会社のオペレータ
能力
運用にMESが必要な理由

MESシステムとは、サプライチェーンの効率性改善、規制遵守、無駄の削減、卓越したプラントづくりを、1つの戦略で実現します。

こちらをご覧ください

MESが必要かどうか判断するため、次の質問に回答してください

複数世代の技術を実行していますか? 複雑であれば一貫性や互換性を保つことができず、そのような状況では、高品質かつ低コストで顧客別にカスタマイズすることが難しくなります。

作業手順に一貫性がありませんか? 一貫性の欠如はデメリットです。技術や革新を推進中だが標準化されたプロセスがない場合、ばらつきにより非効率性と無駄が生じます。これは最終的には生産コストの増加と収益性の低減につながります。適切なMESは、このような危険性のある不一致がないよう運用を保護します。

紙に大きく依存していますか? 従業員がそのようなレポートを読んでいる場合、通常、後で何か問題が生じます(手遅れになったときに)。MESはプロセスと生産の情報を、適切な人に適切なタイミングで渡し、メンテナンス、生産性、品質、生産に関する意思決定を改善し、手直しと無駄を削減します。

納品期日に間に合わない、または生産スケジュールに整合性がないといったことがありますか? このようなミスにより市場拡大の機会を逃したり、お客様が他のサプライヤを探したりすることになります。適切なMESなら、生産スケジュールを守ることができます。

知識の豊富な従業員が退職していきますか? 離職者が増加し経験のある従業員が減少すれば、ミスや手直し、損失が増加します。MESによる標準化が、新規従業員へのオンボーディングや研修を簡素化します。


ERPがあってもMESは必要ですか?

はい。MESは、情報インフラストラクチャにおける特別な場所、生産現場の制御と企業システムの間に位置します。MESを生産現場向けエンタープライズ・リソース・プランニング(ERP)のようなものとお考えください。しかしそれ以上の機能があります。情報技術(IT)と運用技術(OT)の橋渡しとなるため、エンタープライズに対し、ビジネス目標を達成するためには生産から何がエンタープライズに必要か、実際の生産結果と制御システムについて可視化します。これには作業手順、レシピ、その他の重要な情報が含まれます。

このような状況を確認し、必要なのはERPか、MESか、それとも両方か、判断します

既存の機器およびシステムからITとOTをまとめ統合する必要があります。MESに投資しなくても、数字を掘り下げることができます。FactoryTalk® InnovationSuite AnalyticsをIIoTソフトウェアを組み合わせると、エッジ・ツー・エンタープライズのアナリティクス、機械学習、IIOT、拡張現実が利用可能です。ERPから始められます。

毎週レポートが必要です。通常ERPはトランザクションデータを記録し、定期的(毎日、毎週、または毎月)にレポートします。これは財務や関連トランザクションには十分ですが、リアルタイムの情報が必要な製造管理者には不十分です。視認性を高めるには、MESが必要です。

ジョブ管理、スケジュール、品質保証、材料管理に関する情報のフローを確認する必要があります。不正確で時間のかかる手作業によるデータ収集をなくし、オンラインのMESで最新の優先スケジュールをリアルタイムで確認する必要があります。レポート設定をカスタマイズし、さまざまなユーザへ、それぞれに必要な情報を提供します。

生産スケジュールと機械のメンテナンスを調整する必要があります。MESはデータと、品質を改善し、効率を高め、生産性を向上させる自動化プロセスの視認性を高めます。MESは、作業を中断しないよう、他の機械に変更したり生産計画を変更したりして、人や機械のリソース管理の向上を支援します。

MESとERPの違いとは?
工場でタブレットの情報を見ている従業員
能力
MESとERPの違いとは?

MESとERP:会社の最終目標を達成し、工場にとっての最適なソリューションを判断するため、違いを理解することが重要です。

こちらをご覧ください

MESのビジネスケースを構築
プラントの在庫エリアで、タブレットに表示された情報について話し合っている2人の従業員
カタログ
MESのビジネスケースを構築

問題を見つけるのはあなたです。MESがワークフローを確かなものにし、確実に「新しく」します。

今すぐ読む

準備は整いました。MESの価値はいつ現れますか?

最短3カ月で、MESによるメリットを実感するでしょう。

生産量の増加、サイクルタイムの短縮、返品率の低下で、あなたのビジネスがどのように変化するか、今すぐ想像してみてください。さらに、サイトが複数あるお客様はクラウドを経由してグローバルに、一元的に、分散的に展開できるため、より大きな影響度で、より大規模に価値を提供できます。MESからは短期間で著しい結果が得られますが、MESは長期的にも潜在能力を養うことを忘れないでください。

今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ

おすすめ

MESソリューション
工場フロアでタブレットを使用している従業員
能力
MESソリューション

製品追跡と系譜から、保守管理とドキュメント管理まで、ロックウェル・オートメーションのMESシステムがプラント全体の製造プロセスをどのように接続するか、ご覧ください。

こちらをご覧ください
スマートマニュファクチャリングのメリットを実現
タブレットでデータを見ている工場の従業員
カタログ
スマートマニュファクチャリングのメリットを実現

FactoryTalk® ProductionCentre® MESおよびコネクテッドエンタープライズ®は、短期的な生産上の問題を解決するだけでなく、これらを長期的な運用上の利点に変えます。

今すぐダウンロード
デジタルトランスフォーメーションのための実践的ガイド
工場でヘルメットをかぶりタブレットに情報を入力している従業員
ウェビナー
デジタルトランスフォーメーションのための実践的ガイド

デジタルトランスフォーメーションとは、技術を導入するだけではありません。運用を改善する、専門家によるガイダンスのウェビナーにご参加ください。

ご参加ください
サイティバ社:デジタルによる製造を実現
顕微鏡で結果を観察している医薬品会社の従業員
導入事例
サイティバ社:デジタルによる製造を実現

バイオ医薬品メーカのデジタルプロセス活用、データ共有、市場投入までの年数削減を支援。

今すぐ読む
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 機能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 製造実行システムとは? Chevron RightChevron Right