Loading

Asset Performance Management Plex

Ottimizzate la funzionalità delle macchine con una visione a 360 gradi dell'impianto
Tecnico con tablet che lavora in una fabbrica. Primo piano di un tecnico che utilizza una macchina. Tecnico che indossa occhiali protettivi in una fabbrica.
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • FactoryTalk Network Manager
  • CMMS Fiix
  • APM Plex

La corretta funzionalità delle macchine ha un impatto significativo su tutti i KPI di un impianto. L’Industrial Internet of Things (lloT) permette una connettività che apre le porte a nuove opportunità di gestione degli asset, fornendo al contempo informazioni dettagliate sull'impianto e sull'azienda e consentendo di prendere decisioni basate sui dati.

Asset Performance Management (APM) di Plex vi permette di fare proprio questo. Utilizzando la tecnologia IIoT, APM Plex offre ai produttori un nuovo modo di collegare in rete i macchinari per avere una comprensione molto più approfondita dell'efficienza e dei potenziali guasti, prima che si verifichino.

Chevron DownChevron Down
Video
Scoprite Asset Performance Management di Plex

Asset Performance Management (APM) di Plex può aiutarvi a trasformare le informazioni in azioni. Scoprite come APM Plex può fornirvi una maggiore comprensione delle efficienze e dei potenziali problemi, prima che si verifichino.


Sempre un passo avanti

Grafico con dati tratteggiati in nero

Migliorate le prestazioni

Grazie alla contestualizzazione dei dati di processo, operativi e delle macchine, è possibile scoprire nuovi modi per migliorare la produzione.

Linea di produzione tratteggiata in nero

Ottimizzate il funzionamento delle macchine

Mantenete le macchine in condizioni ottimali per evitare guasti e tempi di fermo non programmati.

Calendario tratteggiato in nero

Una manutenzione più intelligente

Un migliore processo di manutenzione può aiutarvi a evitare costi di spedizione supplementari, scadenze non rispettate e turni di produzione aggiuntivi.


Trasformare le informazioni in azioni

Sempre più produttori utilizzano soluzioni che permettono di connettere le macchine facilitandone il monitoraggio delle condizioni e la loro produttività senza dover effettuare controlli fisici.

APM di Plex ottimizza le prestazioni di macchine, attrezzature e altri asset e permette di acquisire dati più dettagliati per migliorare la produttività, grazie a:

  • Connettività con qualsiasi tipo di asset o flusso di dati
  • Dashboard in tempo reale riguardanti l’impianto, la cella di lavoro o l'asset con classificazione a colori di facile comprensione
  • Visualizzazione in tempo reale dello stato dell'asset (Spento, In funzione, Inattivo, Problema, Altro)
  • Accesso ai dashboard da remoto, sempre e da qualsiasi dispositivo
  • Storici degli stati degli asset e dei registri eventi
  • Visualizzazioni dei dati nel tempo con grafici di trend
  • Flussi di dati multipli da macchine e sensori
  • Controllo di sicurezza per consentire l'accesso solo agli utenti autorizzati
  • Dati contestualizzati che integrano dati di processo, operativi e relativi alle macchine
Immagine a figura intera di uomo d'affari con barba e casco che attraversa un impianto accompagnato da un'impiegata
Brochure
Asset Performance Management Plex

Scoprite come Asset Performance Management (APM) di Plex  può aiutarvi a ottimizzare il funzionamento delle macchine con una visione a 360 gradi dell'impianto.

Leggi ora

Lo stato della produzione intelligente
Tre operatori specializzati con occhiali di sicurezza in piedi all’interno dello stabilimento che guardano i dashboard della piattaforma Plex Smart Manufacturing su un tablet.
Report
Lo stato della produzione intelligente

In questo rapporto, più di 300 leader del settore manifatturiero raccontano le sfide affrontate dalle loro aziende e come usano la tecnologia per risolverle. In che modo le tecnologie di oggi possono aiutarvi a risolvere le sfide di domani?

Continua a leggere

6 passi per una gestione ottimale degli asset

Ora sapete cosa è in grado di fare APM Plex: fornire una visione a 360 gradi del vostro impianto per sfruttare al meglio tutte le informazioni e prendere decisioni basate sui dati. È la Smart Manufacturing al suo meglio. Volete sapere come implementare l’applicazione di Asset Performance Management nella vostra azienda? Iniziate da qui:

  1. Determinate gli obiettivi aziendali. Sfruttate la tecnologia IIoT concentrandovi su obiettivi specifici, come la misurazione dello stato generale delle macchine.
  2. Definite cosa determina il raggiungimento degli obiettivi. Collegate i vostri obiettivi a metriche specifiche.
  3. Create un piano. Non è necessario implementare su vasta scala per sfruttare i vantaggi di APM.
  4. Ottenete l’approvazione del management. Coinvolgete i responsabili dei processi decisionali e gli stakeholder più opportuni per ottenere l'approvazione.
  5. Implementate la soluzione. Trasformate la vostra fabbrica in un impianto connesso.
  6. Ripetete il processo. Pensate alle soluzioni IIoT come a un progetto per la trasformazione digitale dell’azienda, non come a un intervento “una tantum”.

Quali problemi risolve APM di Plex?

Quando le macchine non fanno quello che dovrebbero fare, l'effetto si ripercuote su ogni altro aspetto della produzione. Se avete dei problemi come quelli riportati qui di seguito, la vostra attività potrebbe trarre notevoli vantaggi dall'applicazione APM Plex.

  1. Scadenze non rispettate: guasti alle apparecchiature e tempi di fermo non pianificati comportano ritardi, consegne mancate e una minore soddisfazione dei clienti.
  2. Prodotti di qualità inferiore: con APM Plex, i produttori possono definire le prestazioni richieste alle loro macchine per realizzare prodotti di qualità. APM Plex è in grado di avvisare rapidamente i tecnici quando rileva che una macchina non lavora entro i parametri stabiliti, in modo da correggere rapidamente il problema.
  3. Incapacità di rispondere rapidamente ai richiami:i richiami di prodotti sono in aumento, ma molti costruttori faticano ancora a conservare e tenere traccia dei dati necessari per intervenire rapidamente e proteggere la propria reputazione.
  4. Micro-interruzioni: le interruzioni della produzione più gravi, spesso sono più facili da identificare e da gestire, ma le micro-interruzioni — brevi e frequenti — spesso sfuggono al rilevamento e rappresentano un grave problema per la produzione e la qualità.
  5. Riparazioni o sostituzioni costose di apparecchiature: senza dati in tempo reale sulle prestazioni, i produttori spesso aspettano che le macchine si rompano o mostrino segni evidenti di malfunzionamento prima di rendersi conto che è arrivato il momento di metterle fuori servizio per effettuare la manutenzione. Il risultato? Riparazioni costose e un aumento delle spese di spedizione e produzione per rispettare gli impegni assunti con i clienti.

Plex Smart Manufacturing Platform

Con i sistemi Plex acceleriamo la trasformazione delle operazioni industriali con le capacità avanzate del MES, della catena logistica e del controllo qualità grazie a un’applicazione basata su cloud che aumenta l’efficienza operativa.

Plex Smart Manufacturing Platform™ è nata negli impianti ed è stata progettata appositamente per una produzione più intelligente, sia presente che futura. Grazie ad un unico sistema digitale di gestione e collaborazione, Plex consente ai produttori di raggiungere nuovi livelli di visibilità, qualità e controllo di tutte le loro attività. Controllo documentato, istruzioni di processo, politiche, procedure e conservazione dei registri.

Connettete

persone, sistemi, macchine e catena logistica

Automatizzate

i processi aziendali per migliorare l’efficienza

Tenete traccia

di tutti dati aziendali

Analizzate

ciò che conta di più per un processo decisionale basato su informazioni oggettive

Siete pronti a ordinare il vostro software?

Opzioni di ordinazione
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Opzioni di ordinazione

Un unico punto per il software e i servizi di abbonamento.

Esplorate le nostre opzioni di ordinazione
Parlate con un consulente
DistributorDistributor
Parlate con un consulente

Collaborate con il vostro consulente di vendita locale di Rockwell Automation per discutere dei requisiti del vostro software.

Contattateci

Consigliato per voi

Loading
Loading
Loading
Efficienza globale delle apparecchiature (OEE)
Una donna con un elmetto e un tablet guarda una tabella insieme ad un uomo con un elmetto
Caso di studio
Efficienza globale delle apparecchiature (OEE)

Queste aziende leader del settore hanno applicato un approccio modulare alla loro strategia OEE. Questi esempi di vita reale mostrano risultati pratici sul miglioramento delle prestazioni e della qualità.

Leggi ora
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
  3. Chevron LeftChevron Left Software Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Asset Performance Management Plex Chevron RightChevron Right