Loading

Sistemi MES (Manufacturing Execution System): di che si tratta?

Gli strumenti di cui avete bisogno per raggiungere una produzione intelligente in un approccio scalabile
Dipendente che traccia dei pacchi sul suo tablet
Soluzioni MES
  • Che cos’è un MES
  • Perché serve un MES
  • Iniziare ad usare un MES
  • MES ed ERP
  • MES nell’IIoT

I Sistemi di gestione della produzione (MES) sono sistemi software potenti utilizzati per migliorare capacità, qualità, fornitura e visibilità.

Questi elementi si combinano insieme per creare un sistema di gestione della produzione incentrato sull’impianto, che possa aiutarvi a migliorare la produttività dell’impianto, a tenere traccia e sincronizzare le risorse dell’impianto, e a supportare i sistemi gestionali e le persone con informazioni in tempo reale riguardo a ciò che sta accadendo in produzione.


Elementi di base del MES

Un’applicazione MES consiste di tre elementi di base:

  • Database: centralizzato, di relazione e solido per la produzione
  • Ruoli aziendali: analizzati attraverso un motore che applica processi produttivi specifici per il cliente
  • Visualizzazione: segnalazione di informazioni in tempo reale che mostrano i risultati attuali

Questi elementi di un MES possono riguardare queste funzioni aziendali:

  • Capacità: migliora il rendimento delle macchine e la produttività delle persone
  • Qualità: monitora prodotti e processi per identificare le cause scatenanti ed eliminare gli errori
  • Consegna: rispetta le pianificazioni con migliori coordinazione e comunicazione in tutto l’impianto
  • Visibilità: ciò che potete vedere e potete tracciare e controllare
Sistemi di gestione della produzione
Ingegnere professionista che utilizza il tablet in un impianto di produzione alimentare
Software
Sistemi di gestione della produzione

FactoryTalk® ProductionCentre® migliora le efficienze operative e vi aiuta a ottenere e dimostrare la conformità delle normative e la qualità elevata.

Inizia ora

Vi serve un MES?

Sì, se volete collegare, gestire, convalidare e ottimizzare la vostra produzione. Un MES completo, acquistabile come soluzione per un singolo impianto, soluzione multi-impianto o specifica per settore, che può aiutarvi a raggiungere una serie di obiettivi di produttività, qualità, conformità e risparmio.

Con un MES potete trarre beneficio da:

  • Migliore conoscenza e gestione delle ricette
  • Controllo qualità
  • Migliore applicazione delle regole aziendali
  • Migliore tracciabilità WIP e genealogia
  • Migliore gestione delle prestazioni
  • Tracciabilità dei materiali
Al via con il sistema MES
Dipendente che guarda il suo tablet di fianco a un trasportatore su cui ci sono casse contenenti dei pezzi
Funzionalità
Al via con il sistema MES

La giusta soluzione MES è allineata ai vostri problemi aziendali unici. Accelerate la crescita dei vostri ricavi utili rispondendo per prima cosa a queste domande.

Le nostre soluzioni
Perché le nostre operazioni necessitano di un MES?
Operatore aziendale che guarda il suo tablet
Funzionalità
Perché le nostre operazioni necessitano di un MES?

I sistemi MES migliorano l’efficacia della catena logistica, sono conformi alle normative, riducono lo spreco e consentono di raggiungere l’eccellenza nel vostro impianto grazie a una strategia unica.

Le nostre soluzioni

Rispondete a queste domande per stabilire se vi serva un MES

Utilizzate generazioni di tecnologia diverse? Questa complessità porta a incoerenza e incompatibilità, e questa situazione rende molto più difficile offrire personalizzazione ai clienti con elevata qualità e basso costo.

Le vostre procedure di lavoro sono incoerenti? L’incoerenza è uno svantaggio. Se state incoraggiando tecnologia e innovazione, ma non state standardizzando i processi, queste varianti creano inefficienza e sprechi, che in definitiva aumentano i costi di produzione e riducono la redditività. Il giusto MES vi aiuterà a proteggere le vostre operazioni da queste incoerenze pericolose.

Fate troppo affidamento sulla carta? Solitamente le persone leggono questi report dopo che qualcosa è andato storto (ovvero, quando è troppo tardi). Un MES può trasmettere le informazioni relative a processi e produzione alle persone giuste al momento giusto, migliorando il processo decisionale riguardo a manutenzione, produttività, qualità, produzione, e riducendo le rilavorazioni e gli sprechi.

Siete in ritardo rispetto alle date di consegna o le pianificazioni della produzione sono incoerenti? Queste mancanze possono minare l’espansione del vostro mercato, e i vostri clienti potrebbero iniziare a rivolgersi ad altri fornitori. Il giusto MES può aiutarvi a rispettare la vostra pianificazione della produzione.

La vostra forza lavoro esperta sta andando in pensione? Un maggiore turnover e persone con meno esperienza aumentano il rischio di errori, rilavorazioni e perdite. La standardizzazione offerta attraverso il MES semplifica l’integrazione e la formazione dei nuovi dipendenti.


Se già disponiamo di una ERP, ci serve anche un MES?

Sì. MES occupa un posto speciale nella nostra infrastruttura informativa, tra i controlli della vostra officina e i sistemi aziendali. Pensate a un MES come Pianificazione delle risorse d’impresa (ERP) per l’officina, ma più in grande. Rappresenta un ponte tra le tecnologie dell’informazione (IT) e la tecnologia operativa (OT): fornisce la visibilità all’azienda riguardo agli attuali risultati della produzione e dei sistemi di controllo, con visione in tempo reale di ciò che serve all’azienda dalla produzione per raggiungere i propri risultati, incluse istruzioni di lavoro, ricette e altre informazioni cruciali.

Esaminate queste situazioni per stabilire se vi serva una ERP, un MES, o entrambi

Dobbiamo raccogliere e consolidare IT e OT da macchine e sistemi esistenti. Potete approfondire i numeri senza investire in un MES. Una combinazione delle analisi di FactoryTalk® InnovationSuite e del software IIoT offre analisi edge-to-enterprise, machine learning, IIoT e realtà aumentata alle operazioni industriali. Potete iniziare con una ERP.

Abbiamo bisogno di report settimanali. ERP solitamente registra i dati e i report sulle transazioni a intervalli specifici (quotidianamente, settimanalmente o mensilmente). Questo va bene per le transazioni di tipo finanziario e relazionale, ma non è sufficiente per la gestione della produzione, che necessita di informazioni in tempo reale. Per una maggiore visibilità, avrete bisogno di un MES.

Abbiamo bisogno di vedere il flusso delle informazioni per la gestione delle mansioni, la pianificazione, il controllo qualità e la gestione dei materiali. Per visioni online e in tempo reale delle ultime priorità della pianificazione, al fine di eliminare le raccolte di dati manuali, imprecise e laboriose, avete bisogno di un MES; configurate e personalizzate i report e fornite a diversi utenti le informazioni di cui hanno bisogno.

Dobbiamo coordinare la pianificazione della produzione e la manutenzione delle macchine. MES offre una visibilità aumentata su dati e processi automatizzati che migliora la qualità, aumenta l’efficienza e la produttività. MES può aiutare a passare il lavoro ad altre macchine e alterare il piano di produzione per preservare il flusso del lavoro e gestire meglio le risorse umane e il parco macchine.

Qual è la differenza tra MES ed ERP?
Dipendente in fabbrica che visualizza delle informazioni sul suo tablet
Funzionalità
Qual è la differenza tra MES ed ERP?

MES contro ERP: comprendere le differenze è fondamentale per l’obiettivo finale della vostra azienda, nonché per trovare e stabilire quale sia la soluzione migliore per la vostra fabbrica.

Le nostre soluzioni

Creare un caso aziendale per MES
Due dipendenti nell’area di stoccaggio di un impianto che discutono delle informazioni che stanno esaminando su un tablet
Brochure
Creare un caso aziendale per MES

Voi trovate il problema. MES aiuta a garantire il flusso di lavoro e fa applicare le "nuove pratiche".

Leggete ora

Siamo pronti. Quanto rapidamente possiamo aspettarci di ottenere valore dal nostro MES?

Potrete iniziare a realizzare i benefici di un MES in soli tre mesi.

Immaginate come potrebbe cambiare la vostra azienda oggi grazie a una maggiore produzione, tempi di ciclo ridotti e tassi di scarto inferiori. Inoltre, il dislocamento della clientela su più siti a livello globale, centrale, distribuito e attraverso il cloud può ampliare l’impatto e fornire valore su scala più grande. Il vostro MES può fornire risultati di rilievo in tempi brevi, ma ricordate che il MES porta anche alla creazione di potenziale a lungo termine.

Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.

Contattaci

Consigliato per voi

Soluzioni MES
Dipendente che utilizza il suo tablet in produzione
Funzionalità
Soluzioni MES

Dal tracciamento e genealogia dei prodotti, alla gestione della manutenzione e al controllo della documentazione, scoprite in che modo il sistema MES di Rockwell Automation connette i processi produttivi dell’intero impianto.

Le nostre soluzioni
Realizzare i vantaggi della produzione intelligente
Dipendente in una fabbrica che guarda dei dati sul suo tablet
Brochure
Realizzare i vantaggi della produzione intelligente

Il MES FactoryTalk® ProductionCentre® e la Connected Enterprise non solo risolvono i problemi di produzione a breve termine, ma li trasformano anche in vantaggi operativi a lungo termine.

Scaricare ora
Una guida pratica per la trasformazione digitale
Dipendente che indossa un caschetto in una fabbrica e inserisce delle informazioni sul suo tablet
Webinar
Una guida pratica per la trasformazione digitale

La trasformazione digitale è più della semplice adozione di tecnologia. Partecipate al nostro webinar per ricevere la guida di esperti e migliorare le vostre operazioni.

Accedi
Cytiva: la nascita della produzione digitale
Biofarmaceutico che osserva i risultati al microscopio
Caso di studio
Cytiva: la nascita della produzione digitale

Aiutare i produttori del settore biofarmaceutico a sfruttare i processi digitali, condividere dati e risparmiare anni nel time-to-market.

Leggete ora
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Che cos’è un sistema di gestione della produzione? Chevron RightChevron Right