Loading

Produttività

Integrazione di automazione e informazioni: il futuro della produttività
Produttività hero image
The Connected Enterprise®
  • Intelligenza operativa
  • Produttività
  • Gestione dei rischi
    • Blog
    • Blog
    • Casi di studio
    • Casi di studio
    • eBook
    • eBook
    • Video
    • Video
    • White paper
    • White paper
  • Management Perspectives
  • Customer Center

La convergenza IT/OT aiuta le aziende a misurare e gestire la produttività in modi nuovi. In ambito produttivo, ad esempio, i dati provenienti dall'IoT migliorano i processi decisionali e le prestazioni delle macchine. L'integrazione di automazione e informazioni apre le porte a innovazioni che aumentano la produttività, come le macchine autoconsapevoli e i robot collaborativi.


Qual è la vostra strategia di ammodernamento?

Con le nuove tecnologie la produttività diventa un obiettivo a lungo termine

Una strategia di ammodernamento va ben oltre la convergenza IT/OT o il semplice aggiornamento delle macchine: occorre sviluppare un piano d'azione completo che coinvolga ogni aspetto operativo. Non solo, occorre preparare le operazioni affinché possano supportare gli inevitabili progressi tecnologici e i cambiamenti aziendali.

Ecco alcuni modi in cui le aziende si avvicinano all'ammodernamento per aumentare la produttività:

  • Le aziende automobilistiche si avvalgono di sistemi di dati automatizzati per aumentare del 50% l'efficienza globale delle apparecchiature e la produttività
  • L'industria alimentare sta adottando soluzioni IaaS (Infrastructure-as-a-Service) per ridurre del 90% il tempo dedicato alla soluzione di problemi
  • Le aziende dell'industria alimentare adottano soluzioni IaaS (Infrastructure-as-a-Service) per ridurre del 90% il tempo dedicato alla soluzione di problemi
  • Le aziende farmaceutiche stanno migliorando l'uniformità dei processi per aumentare la produzione del 65%

Abbiamo anche ammodernato le nostre attività di produzione come parte del nostro percorso verso la Connected Enterprise. Abbiamo integrato l'automazione e le informazioni in un unico sistema connesso e utilizzato i più recenti prodotti software MES ed EMI per raccogliere le informazioni provenienti da centinaia di applicazioni in un'unica posizione centrale. Da quando è stato implementato il nuovo sistema, abbiamo riscontrato un aumento della produttività.

La produzione intelligente adotta la tecnologia moderna
Main Image
Brochure
La produzione intelligente adotta la tecnologia moderna

Scoprite come ottenere una produzione intelligente attraverso la tecnologia moderna nel nostro eBook.

Scarica ora

Casi di studio

Convergenza IT/OT in azione

Cosa succede quando le aziende colmano il divario tra i sistemi dell'impianto e quelli a livello di impresa? Comprendono meglio la loro attività, riducono i tempi di inattività e raggiungono livelli di produttività altrimenti impossibili. Le aziende innovative mostrano già ciò che è possibile. Scopri come.

Il negozio di wellness online iHerb raddoppia la capacità produttiva
Main Image
Caso di studio
Il negozio di wellness online iHerb raddoppia la capacità produttiva

Il negozio online iHerb ha potenziato le sue operazioni di magazzino e di evasione degli ordini implementando un sistema pick-to-order per automatizzare e velocizzare i processi di lavoro manuale.

Leggi ora
Mallinckrodt Pharmaceuticals aggiorna il sistema di controllo
Main Image
Mallinckrodt Pharmaceuticals aggiorna il sistema di controllo

Mallinckrodt Pharmaceuticals ha sostituito i suoi vecchi PLC con un sistema di automazione di processo PlantPAx per ottenere informazioni e controllo multidisciplinare nell'intero impianto.

Leggi ora

Controllo e automazione industriale
Main Image
Competenze
Controllo e automazione industriale

Ottenere valore con l'implementazione di un'architettura ad alte prestazioni.

Scoprite le nostre capacità

Sistemi di automazione integrata

Connettere l'impianto con tecnologie scalabili e a prova di futuro

La convergenza IT/OT colma il divario non solo tra i sistemi dell'impianto e quelli aziendali, ma anche tra i singoli dispositivi. Per questo motivo, i sistemi di automazione e controllo sono realizzati con dispositivi perfettamente integrati piuttosto che con una raccolta di singoli prodotti.

Tra le tecnologie progettate per creare sistemi di automazione industriale integrati ed efficienti ci sono:

  • Sistemi di controllo integrato combinano informazioni in tempo reale e molteplici discipline di controllo in una sola architettura per migliorare la produttività
  • Dispositivi per il controllo motori intelligente che forniscono l'accesso a informazioni in grado di favorire migliori decisioni e migliorare le prestazioni del sistema
  • Dispositivi intelligenti forniscono dati grezzi alla Connected Enterprise per ottimizzare le operazioni

Un'architettura di rete unica e sicura

La giusta rete per una Connected Enterprise produttiva

Un flusso continuo di informazioni può avvenire solo con un'architettura di rete sicura e affidabile. Le organizzazioni che implementano un'unica architettura di rete su Ethernet e IP standard possono fornire i dati giusti al dipendente giusto, dove e quando occorrono. Questo approccio può favorire la produttività dell'impianto e di tutta l'azienda.

Per pianificare per la convergenza IT/OT, è fondamentale comprendere tutte le complessità coinvolte. In collaborazione con i nostri partner strategici possiamo guidarvi lungo questo processo. Con Cisco possiamo aiutarvi a convergere e semplificare l'architettura di rete, colmare le lacune culturali e tecniche e formare i dipendenti. Insieme a Panduit offriamo una guida e soluzioni preconfigurate che possono aiutarvi a ridurre i rischi, migliorare le prestazioni operative, migliorare l'affidabilità e semplificare le implementazioni di rete.

Reti industriali
Main Image
Competenze
Reti industriali

Gli impianti, per essere realmente informatizzati, devono disporre di una solida base, ossia di un'architettura di rete industriale.

Scoprite le nostre capacità
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.

Contatti

Consigliato

Loading
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Produttività Chevron RightChevron Right