La tecnología TotalFORCE® combina el control de motores de alto rendimiento, las funciones avanzadas de automonitoreo y una plataforma digital moderna para ofrecer variadores de CA más rápidos, precisos y con mayor capacidad de respuesta.
¿Qué es la tecnología TotalFORCE?
Las funciones de la tecnología TotalFORCE ayudan a reducir el tiempo de puesta en marcha, optimizar el rendimiento y brindar servicio técnico y mantenimiento simplificados durante todo el ciclo de vida de los variadores de CA.
Las características mejoradas recientes de esta tecnología incluyen funciones de control adaptativo más sólidas, características de mantenimiento preventivo y soporte de motores de imán permanente incorporado.
Mejore el rendimiento de la aplicación
El control adaptativo es un componente clave de la tecnología TotalFORCE. A medida que su equipo está funcionando, la característica de ajuste adaptable, el observador de carga y el observador de bus permiten que el variador monitoree características de la máquina que pueden cambiar con el paso del tiempo y compensar de forma automática ante los cambios que ocurren. Esta capacidad avanzada de automonitoreo ayuda a reducir el tiempo de puesta en marcha y de desgaste mecánico y, al mismo tiempo, ayuda a mejorar el tiempo productivo.
Mire este video para aprender más sobre el control adaptativo.
Características de las aplicaciones de grúa y de montacargas
Hay que tener en cuenta ciertas consideraciones especiales para las aplicaciones que incluyen la elevación o el izamiento de carga. El control seguro y sin dificultades tiene ventajas para el personal y para los activos. Ahora, con la tecnología TotalFORCE, la capacidad de antibalanceo está incorporada en el variador.
La tecnología de contra oscilaciones está diseñada para mejorar la seguridad y la eficiencia por medio de la reducción del balanceo de una carga en movimiento. Reproduzca el video para ver esta capacidad en acción.
Un enfoque proactivo para mejorar el tiempo productivo
Cuando cuenta con la información correcta del indicador de diagnóstico de su sistema, puede reducir el tiempo improductivo y mejorar la productividad. Nuestros variadores PowerFlex 755T adoptan un enfoque proactivo para brindar datos de diagnóstico, monitorear de forma continua el indicador de diagnóstico del variador y comparar el funcionamiento actual con la configuración de la aplicación. Esta información se envía al sistema de control, una función que es posible gracias a nuestra tecnología patentada TotalFORCE.
¿Qué variador PowerFlex 755T es adecuado para mí?
La tecnología TotalFORCE es la conexión principal de nuestra oferta de variadores PowerFlex 755T. Con la oferta ahora disponible de este sólido producto, elegir el variador correcto para su aplicación puede representar un gran desafío.
Observe los variadores PowerFlex 755TL, PowerFlex 755TR y PowerFlex 755TM con más detalle.