Loading
成功案例
Recent ActivityRecent Activity

Pulsar 部署 FactoryTalk 軟體以提供整體設備效率測量解決方案

開放及可擴充的軟體解決方案,搭配技術開發的有效關係,協助因應生活用紙產業面臨的挑戰

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Pulsar 部署 FactoryTalk 軟體以提供整體設備效率測量解決方案 hero image

挑戰

  • Pulsar 希望針對利潤豐厚的生活用紙產業開發整體設備效率測量平台,所以需要易於修改及整合的商業現貨平台

解決方案

  • FactoryTalk View
  • FactoryTalk Metrics
  • FactoryTalk VantagePoint EMI
  • FactoryTalk Transaction Manager

結果

  • 業界領導者供應的開放可擴充軟體平台
  • 更容易與頂尖自動化解決方案整合
  • 具有全球支援的潛力
  • 與 The Connected Enterprise® (企業聯網) 和 IIoT (工業物聯網) 等現代化理念一致的運作原則
  • 現有 Rockwell Automation 工業合作關係 (例如 Cisco) 可協助提供其他特色與功能

背景

Pulsar Srl 於 1989 年成立,位於波隆那 (Bologna) 附近的馬焦雷堡 (Castelmaggiore),是歐洲「包裝谷」的中心地區。

公司是以工程、生產及建立輸送與運輸解決方案為主要活動,此外也生產專業自動化機械,用於生活用紙產業,包括輸送、包裝及分類紙卷、衛生紙及紙巾包裝、處理和包裝折疊紙類產品的機械設備,以及產品移動裝置。

Pulsar 只花了幾年時間,就為各大生活用紙製造商建造了 230 個以上系統,以及 18 座完整廠房。

公司持續研究加強生產線管理,因此能夠建立理想的軟硬體組合,管理及最佳化整條生產線,整合機械設備與運輸系統。

公司創新的「配置模擬器」軟體,可比較市面上的加工機械設備並模擬其生產量,藉此設計新型系統。

為此,使用者可即時檢視針對特定生產需求的各種不同選項,然後評估其投資的價值。

Pulsar 在近期的開發工作中,開發出適合 SCADA 系統的「Reds Platinum System」平台,特別設計用於測量生活用紙加工業的整體設備效率 (OEE) – 其中使用 FactoryTalk® 軟體套件 (由 Rockwell Automation 出品) 的多種不同元件。

挑戰

Pulsar 總經理 Angelo Bertini 表示:「測量消費性商品製造商的生產線效率,是提升競爭力的主要因素。

生活用紙產業也抱持相同邏輯,所以供應專屬於衛生紙加工產業的平台,可以讓使用者更容易測量所有三項重要的整體設備效率數據。」

這三項變數是計算效率數據的基礎,包括基本機器可用性、產品品質與整體產量比較,以及在生產運轉之間,或是確實在事件之間的機器停機時間與轉移時間,例如意外停機時間與停止。

Bertini 表示:「生活用紙產業面對的主要問題,是其營運的利基特性,因為製造商及機器和服務供應商非常有限。如果這項產業之中的公司,希望實作高效平台,就必須尋求業界專家的服務,然後應用標準平台,以便逐漸開發必要的資料收集與分析架構。之後製造商必須告知這些專家,需要監控哪些參數、參數產生的地點,以及報告方式。」

他繼續表示:「建立這類平台的程序,需要一系列的跨職務技術,但是開發這類平台的軟體公司,很少具備這樣的能力,特別是訂製技術及生活用紙產業獨特層面的相關知識。除了 IT 和資料分析技術以外,開發人員也需要了解製程、自動化及 IT 基礎架構。除了識別要監控的資料,也必須沿著生產線找出資料是否存在、擷取方式,以及後續與分析平台的通訊。」

解決方案

Pulsar 結合生活用紙生產流程和自動化的專業知識,以及對生產線目前使用各種不同機械與設備的了解,開發出專屬的整體設備效率測量平台,用於監控生活用紙加工生產線,整合商只需要針對特定應用進行簡單調整。

「Reds Platinum System」的結構,可納入考量需要控制的製程步驟、參與的機器,以及必須收集與監控的參數,以便計算生產線的整體設備效率。

「Reds Platinum System」開發時使用 FactoryTalk View、FactoryTalk Metrics、FactoryTalk VantagePoint® EMI 及 FactoryTalk Transaction Manager 等 Rockwell Automation 出品的軟體,並在各個方面都獲益良多。Bertini 解釋:「首先,Rockwell Automation 是工業自動化的領導品牌。

我們也欣賞對方在全球各地營運及支援可能性,讓我們不論身在何處都沒問題。其中特別重要的是,所有我們使用的 FactoryTalk 軟體平台,都針對個別目的特別開發:FactoryTalk View 用於人機介面開發、FactoryTalk Metrics 用於整體設備效率測量、FactoryTalk VantagePoint 用於資訊交付及報告,以及 FactoryTalk Transaction Manager 用於交易整合及管理。」

Pulsar 也發現軟硬體緊密整合的效益。

Bertini 解釋:「我們曾經看過監督平台更輕易地與 Rockwell Automation 自動化元件整合,無需轉換卡或轉譯軟體。能夠接觸 Rockwell Automation 發展的合作關係,例如 Cisco 等公司,在設定通訊系統及安全通訊協定方面非常具有吸引力,或是與他們的其他合作夥伴合作,例如網路實現及實作或服務。」

結果

Pulsar 依據 FactoryTalk 套件 (由 Rockwell Automation 供應) 開發及部署系統,建立極具吸引力的平台提升業務。

使用 FactoryTalk 軟體及其與 Allen-Bradley 控制產品非常緊密的整合,讓解決方案更容易安裝,並能在部署後非常快速開始交付資料。系統能夠查詢其他廠商的硬體,不過這需要額外軟硬體進行通訊,最終增加複雜度及成本。

Bertini 表示:「在這項開發之中,我們在智慧機器與工具方面訂定策略,並於 IIoT (工業物聯網) 領域發現卓越的開發成果。我們非常相信這項演進發展,因此開發了這套系統。在 Rockwell Automation 的協助及其對於企業聯網的承諾下,我們將資料收集以及後續的資訊查詢和交付視為基本的常規,而不是一種奢侈。」

Bertini 總結表示:「我們選擇 Rockwell Automation 的另一項原因,就是我們在義大利找到一群專業人士,並且成為朋友。我們擁有完整支援,包括工具及技術「租賃」用於應用程式開發。我們在義大利及歐盟獲得 Rockwell Automation 的大力支援,現在並進軍美國。他們的方法與其他供應商不同,真正願意支援開發專案,不僅供應各種工具,也提供非常大的協助,我不認為其他競爭對手能做到這樣。」

已發佈 2016年1月19日

主題: Household & Personal Care
訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱
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
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例 Chevron RightChevron Right