Loading
成功案例
Recent ActivityRecent Activity

Edina 離岸平台使效能最佳化

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Edina 離岸平台使效能最佳化 hero image

解決方案

  • 安裝了 Rockwell Automation 的 PlantPAx 製程控制與安全系統
  • 備援與熱備份
  • 歷史趨勢
  • 透過端子服務進行遠端連線
  • Trusted TMR SIL 3 安全控制器

結果

  • 離岸與陸上系統的無縫整合
  • 效能強化
  • 由於具備各方的領域與系統知識,大幅減少設計、試運轉及啟用成本
  • 減少培訓需求
  • 減少備用零件庫存

背景

伊薩貝拉 (Izabela) 作業現場是克羅埃西亞位於亞得里亞海上的 GAS 開採與生產廠房,該地點包括 Izabela South 與 Izabela North 兩個離岸平台,與位於克羅埃西亞普拉 (Pula) 的陸上中央控制室 (CCR) 共同運作。

這兩個平台由合資公司 Edina 營運,股東之一為義大利公司 Edison Gas,另一股東為克羅埃西亞公司 INA。

此設備的作用是處理氣體,這些氣體將透過連接陸上處理廠與離岸平台的現有管線輸送至義大利。

Rockwell Automation 與 Fores Engineering Srl (義大利知名系統整合商) 獲得 Edina 選用,負責為離岸平台與陸上 CCR 實作控制系統與緊急關閉和火災與氣體 (ESD/F&G) 解決方案。

此安裝作業的關鍵目標是建立易用的整合控制與安全系統 (ICSS),提供符合 IEC 61511 SIL3 規則的最高可用性與可靠性,同時充分運用 Edison 的維護維修經驗。

挑戰

Edina 的必要條件是在離岸平台與陸上 CCR 操作站上安裝 ICSS,目標是達到最高的生產彈性,同時運用 Edison 過去兩三年內在 VEGA 離岸平台 (義大利南部) 獲得的經驗,該平台採用 Rockwell Automation 的三元重複模板 (TMR) 解決方案。

安裝於兩個平台與陸上控制室的 ICSS 透過無線電連結與衛星備用連結達到整合。

解決方案

此解決方案的設計與安裝由 Fores Engineering Srl 負責,並由 Rockwell Automation 製程安全專家提供協助,Fores 在陸上操作站地點安裝了 PlantPAx 製程控制系統,並可遠端存取兩個離岸平台。

CCR 共有三個操作員工作站以及一個工程工作站,並具備備援與熱備份功能。控制系統硬體包括熱備份中的 Allen-Bradley ControlLogix 控制器含 I/O、序列連結及 ControlNet 卡,以及乙太網路卡與交換器。

安全系統包含熱備份中的 Trusted 安全完整性等級 3 含 I/O 與遠端通訊卡,以及乙太網路卡與交換器。SCADA/HMI 包括三個操作站、工程工作站、用於資料收集的備援伺服器、用於資料倉儲的歷史伺服器、用於 WAN 連線的終端伺服器,以及用於時間同步的 GPS 時鐘。最後,由 PlantPAx 組成完整的視覺化與管理解決方案的基礎,並結合無線電與衛星連結。

結果

新系統的預期成果包括降低維護與營運成本,同時維持生產產能。PlantPAx 系統與 TMR 的易用性亦節省了工程設計與試運轉的成本。

ICSS 系統已運轉一年且表現良好,無效能減損並節省大量維護工作。運轉成本也有所降低,從專案的初期階段開始,已因為多項因素而節省成本。

1) 工程與設計階段進行過程未發生任何嚴重問題,因為客戶與整合商皆具備系統知識。

2) 與 EDINA 進行資訊交換並未造成技術衝擊,因為 Edison 工作人員已認識 Trusted 解決方案與其他 Rockwell Automation 產品。

3) Fores 過去十年來開發及安裝多套控制系統的經驗,縮短了試運轉與啟用階段的時間。

4) 由於現有的系統知識,不需要進行深度培訓。

5) 能以非常具有成本效益的方式儲存零件庫存。

Fores Engineering Srl 自動化系統部門經理 Pasquale Troianiello 表示:「在我的行業中,我認為 Rockwell Automation 提供的完整自動化系統是市場上最具彈性的。」

Fores Engineering Srl 提案經理 Sergio Manzari 補充表示:「當我們的客戶要求製程控制策略與系統時,我們通常會採用 PlantPAx,因為它的彈性以及解決多種需求的能力。我們遇到的維護問題比較少,事實上我們的經驗顯示並未發生硬體與軟體問題。」

已發佈 2012年4月1日

主題: Oil & Gas
訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱
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
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例 Chevron RightChevron Right