Loading
部落格 | FactoryTalk Hub
Recent ActivityRecent Activity

SaaS協助企業轉型的3種方式

從加速創新到簡化營運等等,雲端SaaS對製造業的影響超乎您的想像。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
A person's hand using their index finger to press a lit up cloud computing button on a lighted console touch screen.

在過去五年中,IT服務已快速遷移至雲端。事實上,到2024年為止,預計將有45%的IT支出轉移到雲端(Gartner),而OT則緊隨其後。

這意味著什麼呢?試想一下,在實際投入設計、調試並優化生產過程所需的資源前,您可先模擬新產品或流程的設計。試想一下能在任何地方對客戶設備即時提供支援的可能性,此後將不再需要所費不貲的頻繁差旅。而這只是剛開始。

從加速創新、提高可擴充性到提高敏捷性、簡化營運與降低成本,軟體即服務(雲端SaaS)有可能改變您的企業。

Chevron DownChevron Down

#1 簡化您的工作方式

您的工作也許很複雜,但您管理工作的方式並不一定如此。雲端SaaS可以簡化您執行業務的方式。

雲端運算可依據需求進行擴充,比以往更容易達成使用者的新增與刪除,以及運算效能。不僅如此,透過SaaS,您的員工永遠都能存取最新版本的軟體,無需再仰賴IT部門進行安裝與維護。此外,隨著您在雲端擴充軟體與應用程式,您可以減少硬體與軟體的資本支出。

雖然製造業的雲端運算並不能完全取代內部部署的軟體、硬體甚至實體接觸,但它提供許多新功能,讓您得以擴充現有系統,進而提高效率並改善協作等。

SaaS與其他軟體相比有哪些特點?

wires going into multiple outlets in a server panel representing embedded software

嵌入式軟體

  • 在特定的自動化硬體上執行
  • 單一用途
  • 通常由更高階的軟體套件進行設定或程式化
  • 由OT負責
 Man with glasses sitting and working in front of multiple computer screens

本地端電腦

  • 在筆記型電腦與工作站上執行
  • 期初成本隨團隊規模而變化
  • 軟體使用者須承擔維護責任
  • 每個使用者/團隊都有責任-通常與IT部門共同承擔
Blue and grey electrical panel representing on-premise manufacturing equipment

內部部署

  • 在建築物中的伺服器上執行
  • 啟動與維護成本昂貴
  • 不易在多個站點與供應商之間進行共享
  • 由IT負責
Man in a suit cupping his hands in front of him with three golden clouds with different devices and applications coming out of them into his hands

雲端SaaS

  • 在區域資料中心執行
  • 啟動成本低廉,訂閱費亦涵蓋維護費用
  • 易於與全球供應商進行協作
  • 由SaaS提供商負責

#2 提升您的創新能力

創新是滿足不斷變化的客戶需求,並在競爭中保持領先的方法。透過雲端SaaS,您可以擁有自己的數位實驗室,只需動動手指即可執行測試並解決生產相關問題,無需承擔在真實世界中進行這些工作所面臨的風險與成本。

試想您可以透過順暢協調、以更低的成本且更快的速度嘗試新事物,同時避免影響到現有生產過程。雲端SaaS不僅讓這一切成為可能,更讓它觸手可及。

有了更好的數據品質、更高的運算效能來處理更大的數據集,加上在整個工業生命週期中的單一數位線程,營運優化以及將未來的設計提升到新境界等方面均有巨大潛力。

 

#3 重新構思您支援系統的方法

雲端運算讓「隨時隨地管理系統與設備」得以實現。透過此級別的存取權限,您可以立即管理、設定並啟動與已部署之設備的連線。

能夠更快回應生產需求,代表您可以更快找到解決方案,而透過遠端執行則表示您無需承擔高昂的差旅時間與費用。可透過雲端的遠端維護功能讓發生緊急情況的可能性降低。此外,此級別的遠端連線暗示未來有更大的潛力,包括更主動的支援模式。

來自工廠第一線的數據可以驅動決策以自動提高生產力。藉由設計的情境,營運訊息可用於預測並防止意外停機,同時提高營運效率。

因此能夠減少停機時間、提高生產力與營運效率,進而大幅減少浪費、提高產量等等。這對於管理距離遙遠的廠房特別有幫助。

 

SaaS產品讓您自信轉型

92%的企業表示他們仰賴雲端運算(富比士),毫無疑問,雲端運算將持續下去。我們看到了雲端運算的所有優勢及其對製造業的影響。

由於雲端服務的可適性,這些優勢將比以往更容易獲得。藉由SaaS,您可以透過我們提供的支援進行轉型,協助您降低變更所引起的風險並大幅減少停機。

我們在Azure平台上與Microsoft合作開發了全新雲端SaaS產品套件,幫助您充滿信心地進行轉型。我們的次世代自動化軟體運用雲端的效能來簡化您的工作方式,讓您能夠存取新的訊息、分析與見解,進而以有益於您企業的新方式來設計、操作與維護您的系統。

您是否有洛克威爾自動化帳號?

立即探索!

登入 FactoryTalk Hub

查看我們雲端SaaS產品的最新消息:

瞭解更多

已發佈 2021年11月17日

主題: Integrated Architecture Management Perspectives FactoryTalk DesignSuite FactoryTalk InnovationSuite FactoryTalk MaintenanceSuite FactoryTalk OperationSuite

Oliver Haya
Oliver Haya
Commercial Product Manager, Rockwell Automation
訂閱

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

馬上訂閱
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
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格 Chevron RightChevron Right