原始活動日期:
2020年9月10日
Webinar Help?
Contact Us
想像一下,透過可擴充的分析平台中內建的機器學習和AI模組,您的機器可以提前24小時以91%的準確性預測警報,全年無休防止任何停機。這正是FactoryTalk® Analytics LogixAI™可以在您的控制器系統中,透過自動探索、自行設定、自我學習和自我維護所實現的目標。
不要浪費資料 - 將分析應用在控制器應用中,是實現改善製程的全新方法。開始建立您系統的模型,在造成停機或損失之前找出潛在的耗損與超出耐受性的操作行為。
減輕您的負擔 - 許多現有的分析技術需要資料科學及工業流程方面的深厚專業知識。不過,控制器的這個附加模組可以執行資料科學家的工作,並提供每個人都可以使用的強大分析功能,因此可以減輕您的負擔。您只要套用內建和預測分析,將關於系統運作方式的原始資料轉換成實際的決策,就能讓系統的運作和維護達到最佳狀態。
在這次的智慧機械線上研討會系列中,您可以深入了解:
- 節省寶貴的時間 -了解機器學習如何在更廣泛的進階和可擴充分析平台與生態系統中運作,以及如何協助節省時間和資源來分析系統運作並預測任何的問題和停機事件。
- 更有效率工作 - FactoryTalk Analytics LogixAI模組可以利用虛擬的方式分析來自生產線資產和多種類型機械的變數,並預測測量結果。了解機械製造商的最佳使用案例,以及在您的控制系統中充分運用這個內建的最佳化功能。
- 強化自我 - FactoryTalk Analytics LogixAI模組可以在機箱內完整運作,並且可以使用人工智慧(AI)來偵測生產異常情況並提醒控制和維運工程師,讓他們可以視需要進行調查和介入。
參加這場線上研討會,開創您的智慧機械旅程並以較低的成本開始機器學習(ML),以及協助您的終端客戶利用操作資料,使這些資料變成可據以行動的資訊。不再需要資料科學家。