Loading
Estudo de caso | Transformação digital por meio da liderança
Recent ActivityRecent Activity

Georgia-Pacific redefine seu modelo de trabalho para eliminar a carência de qualificação

Romper os silos organizacionais e criar um pessoal mais conectado está ajudando a empresa a se manter competitiva diante das crescentes aposentadorias dos funcionários.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Senhora transferindo sacolas do carrinho de compras para um veículo

Há décadas, os produtos da Georgia-Pacific, como as toalhas de papel Brawny® e os papéis higiênicos Quilted Northern®, são referências em casa e no trabalho.

A empresa, que fabrica papel higiênico, celulose, embalagens, produtos de construção e produtos químicos relacionados, opera cerca de 200 instalações e emprega cerca de 35 mil pessoas no mundo inteiro. Porém, nos últimos anos, a empresa enfrentou um desafio dentro da base de funcionários: aposentadorias iminentes. Estudos internos mostraram que, em 2015, uma porcentagem significativa do pessoal da empresa tinha 55 anos ou mais.

A perda desses trabalhadores e do conhecimento essencial deles representava uma ameaça à capacidade da Georgia-Pacific de competir no mercado. Isso levou a empresa a passar por uma transformação digital em toda a organização.

Chevron DownChevron Down

Adoção de uma nova mentalidade

Antes da transformação digital, as operações de produção da Georgia-Pacific tinham uma mentalidade “centrada no operador”. Simplificando, eles operavam em um sistema tribal baseado em conhecimento. E transmitir esse conhecimento de indivíduo a indivíduo à medida que os funcionários se aposentavam teria sido uma tarefa monumental, senão impossível.

“Teríamos essa grande lacuna de conhecimento que apareceria dentro de nossas fábricas e também com os SMEs que apoiariam essas fábricas”, disse Mike Carroll, vice-presidente sênior de Inovação da Georgia-Pacific. “E por causa disso, precisávamos de um novo tipo de plataforma que nos ajudasse a conectar a organização.”

Conectar a organização digitalmente também trouxe a oportunidade de mudar a forma como os problemas eram resolvidos nas instalações de produção. A maioria dos grupos de capacidade interna da empresa foi reativa e tentou prever problemas com base em experiências e crenças anteriores, em vez de utilizar dados e fatos.

Mas conectar a organização seria um trabalho considerável. Grande parte da tecnologia utilizada nas instalações precisava ser atualizada, integrada e protegida. E as organizações de TI e TO estavam isoladas.


“Tivemos que mudar”, disse Steve Clancey, vice-presidente sênior de TI e CIO da Georgia-Pacific. “E, para que isso acontecesse, tivemos que descobrir como fazer disso uma vitória para todos”


A transformação toma forma

Para a transformação digital, a Georgia-Pacific criou uma equipe de capacidade que incluía estrategistas de negócios, engenheiros de software, SMEs operacionais, engenheiros de projeto, analistas de melhoria contínua, entre outros.

A equipe precisava criar um ecossistema novo. Um no qual todos pudessem participar e trabalhar, sem silos que os impedissem. E um no qual inovações, serviços especializados e suporte pudessem ser fornecidos às unidades de negócios com base nas necessidades e nos casos de uso.

A equipe começou com projetos menores e expansíveis, ​​que deram a ela um impulso inicial. Ajudando-os a avançar estava uma combinação de SMEs internos, parceiros fornecedores e outras empresas que não eram concorrentes e de porte semelhante, que forneceram alguma forma de suporte, desde a execução de experimentos até a compreensão de possíveis soluções para os problemas que enfrentavam. Eles também descobriram que ter a adesão da liderança era fundamental, pois os liberava de camadas de burocracia e pausas para análises.

Talvez o auge dos esforços da equipe tenha sido a criação de um novo Centro de Colaboração e Suporte (CSC). O CSC se conecta a cada instalação para oferecer suporte e colaboração por meio de monitoração remota, análise preditiva e suporte de SME. O CSC também foi projetado para operar as instalações remotamente conforme necessário.

Mudança operacional radical

A transformação digital transformou a mentalidade da Georgia-Pacific, que deixou de estar centrada no operador para estar “centrada no monitor”.

“Temos modelos que funcionam com base nos dados e nos ajudam a detectar problemas com antecedência ou nos dizem como operar as máquinas de maneira ideal”, disse Clancey. “E então nós fornecemos esses dados de volta para a fábrica para que eles possam fazer os ajustes necessários.”

Funcionários e parceiros externos também foram conectados remotamente às instalações de produção como parte da transformação.

Isso provou ser inestimável durante a pandemia da COVID-19. A maioria do pessoal de suporte conseguiu trabalhar em casa e se integrar perfeitamente com os fluxos de trabalho e os sistemas internos, como se estivesse nas instalações convencionais. Isso também transformou a forma como os cerca de 80 SMEs da empresa trabalhavam. Ao se conectar remotamente aos locais em vez de se deslocar fisicamente até eles, esses funcionários melhoraram a produtividade e o equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

E, embora a empresa tenha batido recordes de produtividade, algo importante para a transformação digital da Georgia-Pacific foi a mudança de mentalidade sobre como o trabalho é feito.

“É assim que Steve e eu sabemos que temos êxito”, disse Carroll. “Quando alguém pergunta: ‘Para quem você trabalha?’ e eles respondem: ‘Bem, depende do problema que estou resolvendo’. Esse é o tipo de organização que estamos tentando criar.”

Saiba mais sobre nossos Serviços de consultoria em estratégia de transformação digital

Publicado 17 de novembro de 2020

Tópicos: Transformação digital FactoryTalk InnovationSuite
Inscreva-se

Assine a Rockwell Automation e receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente no seu e-mail.

Inscreva-se

Recomendado para você

Como levar sua jornada de transformação digital para o próximo nível
Funcionária usando um capacete de realidade virtual
Folheto
Como levar sua jornada de transformação digital para o próximo nível

Um guia prático para execução da transformação digital.

Faça o download agora
O FactoryTalk InnovationSuite simplifica a integração
Gráficos sobre a eficiência geral do equipamento do software FactoryTalk InnovationSuite
Vídeo
O FactoryTalk InnovationSuite simplifica a integração

Simplifique o modo como sua empresa gerencia os dados e permite a todos acessar, compreender e aproveitar facilmente as informações necessárias para tomar decisões.

Assista agora
Transformação digital na Norbord
Estrutura de edifício em processo de construção
Estudo de caso
Transformação digital na Norbord

A Norbord se uniu à Rockwell Automation para colaborar com as características de seus negócios e oferecer uma perspectiva mais integral ao longo de toda a jornada.

Leia agora
Transformação digital na Eli Lilly and Company
Funcionário de um laboratório farmacêutico visualizando dados em um tablet
Estudo de caso
Transformação digital na Eli Lilly and Company

Na Eli Lilly and Company, as organizações de TI e TO trabalharam juntas por mais de uma década para ajudar a fabricar remédios sempre com qualidade e com a segurança em primeiro lugar.

Leia agora
  • Vendas
  • Atendimento ao cliente
  • Suporte TechConnect℠
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso Chevron RightChevron Right