Loading
Artigos | Novidades

PowerFlex ® 755TS: novo inversor de frequência com foco na sustentabilidade de processos

Este produto reduz o consumo de energia e as emissões de dióxido de carbono.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
PowerFlex ® 755TS em ação

A Rockwell Automation surpreende o mercado internacional com seu novo inversor de frequência PowerFlex ® 755TS, que desempenha um papel importante em aplicações de controle de motores e ajuda a reduzir o tempo de parada não programada.

Como se isso não bastasse, o novo inversor de frequência coloca os motores em operação mais rapidamente e busca atender às demandas de um setor cada vez mais exigente e a favor da obtenção de maiores níveis de produtividade com foco na sustentabilidade e na otimização dos processos.

Atualmente, um dos objetivos das empresas é reduzir o consumo de energia e as emissões de dióxido de carbono, e desta maneira responder a um mundo que caminha de modo cada vez mais decisivo em direção à sustentabilidade, digitalização e automação dos processos produtivos.

É importante destacar que os motores elétricos desempenham um papel importante no campo dos negócios, pois controlam grande parte dos processos, sendo os inversores de frequência os dispositivos que regulam sua velocidade.

Graças ao PowerFlex ® 755TS, a potência que chega ao motor pode ser adaptada à real demanda da aplicação, reduzindo ao máximo o consumo de energia exigido pelo motor sem afetar a funcionalidade. Ele também oferece suporte a uma ampla variedade de aplicações de controle, desde as tradicionais, como ventiladores, bombas e transportadores, bem como as mais complexas.

Mas isso não é tudo. O PowerFlex ® 755TS se destaca como pioneiro do setor por ser o primeiro inversor de frequência de seis pulsos a incorporar a tecnologia TotalFORCE® da Rockwell Automation. “Nenhum outro inversor no mercado oferece os mesmos recursos combinados de desempenho e inteligência que o modelo PowerFlex ® 755TS, o que ajuda a melhorar a produtividade operacional e reduzir a sobrecarga das pessoas”, observou Drew Sobczak, gerente de produtos da Rockwell Automation.

Tópicos: Automation Today LA Produção inteligente Hardware
Inscreva-se agora!

Assine a Revista Automation Today™ gratuitamente e receba as próximas novas edições diretamente em seu e-mail.

Quero me inscrever
Artigos recomendados
Loading
  • Vendas
  • Atendimento ao cliente
  • Suporte TechConnect℠
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Revista Automation Today Chevron RightChevron Right