Loading
성공 사례
Recent ActivityRecent Activity

솔루션 사용 사례: Columbia Machine

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
솔루션 사용 사례: Columbia Machine hero image

솔루션

  • Allen-Bradley ControlLogix 컨트롤러
  • Allen-Bradley PowerFlex 525 인버터
  • Allen-Bradley PanelView™ Plus 6 그래픽 터미널

결과적으로 향상된 제조 처리량의 실질적인 이점은 장비를 가동 상태로 유지할 수 있는 경우에만 실현 가능합니다.

많은 산업에서 팔레타이저는 제품 칸톤 포장과 배송 사이의 최종 링크입니다.최종 결과를 극대화하기 위해 제조업체는 업스트림 시스템의 효율성을 보완하는 자동화된 팔레타이저로 전환합니다.

북미 지역의 선도적 팔레타이저 공급업체인 Columbia Machine은 식음료, 개인 생활용품, 종이 타월, 화학 산업 등의 다양한 요구를 충족하도록 설계된 장비를 제조합니다.

실제로 이 회사는 3,500개 이상의 장비를 설치하고 사용 가능한 기존 및 로봇 팔레타이저 중에서 가장 완벽한 라인을 갖추고 있습니다.

팔레타이저 부문 이외에 Columbia Machine은 하중 전달 솔루션과 완벽한 시스템 통합을 제공합니다.

이 가족 소유의 글로벌 기업은 워싱턴 주 밴쿠버에 본사를 두고 있습니다.회사의 최신 장비 중 하나인 HL7200 고속 인라인 팔레타이저는 고속 팔레타이저 시장을 재정의하고 있습니다."우리 고객들은 다양한 전환 과정을 겪는 등 매우 유동적인 상황에 처해 있다"고 Columbia Machine의 영업 담당 이사인 Ted Yeigh는 말합니다."HL7200은 케이스 또는 패키지 크기와 패키지 유형의 측면에서 매우 유연합니다.또한 최적의 성능과 안전을 고려하여 제작되었습니다."

HL7200 팔레타이저는 누적 패키지 컨베이어에 의해 공급되며 케이스, 수축 포장 번들, 포장되지 않은 트레이, 우유 상자 등 거의 모든 유형의 패키지를 팔레트에 넣도록 설계되었습니다.간단히 말해서, HL7200 팔레타이저는 일체화 또는 배송을 위해 완벽한 팔레트 부하를 자동으로 구성합니다.완벽하게 프로그래밍 가능한 HL7200은 운영자 인터페이스를 통해 원활하게 전환할 수 있습니다.

Yeigh는 "사용자가 팔레트 패턴을 추가하거나 운영자 인터페이스에서 기존 패턴을 수정할 수 있는 최초의 전통적인 인라인 팔레타이저"라고 설명합니다."이 시스템의 고급 소프트웨어와 무한 조정 가능한 자동 레인 포지셔너를 통해 이러한 유연성을 실현할 수 있습니다."

실제로 한 번만 프로그래밍하면 패키지가 시스템에 입력되면 시스템에서 바코드를 스캔하여 제품 SKU와 관련된 팔레터 파라미터를 자동으로 조정합니다.장비에서 새로운 SKU를 인식하고, 이전 부하의 마지막 케이스를 기반으로 전체 또는 부분 부하 배출을 간소화하고 새 제품의 적재를 시작합니다.

작업자의 개입이 필요하지 않습니다.HL7200 팔레타이저의 제어 시스템은 EtherNet/IP™ 네트워크 인프라 하나를 중심으로 설계되었으며, Allen-Bradley® ControlLogix® 컨트롤러, Allen-Bradley PowerFlex® 525 인버터 및 Allen-Bradley PanelView™ Plus 6 그래픽 터미널을 포함하는 로크웰 오토메이션 플랫폼을 기반으로 합니다.

이 솔루션은 강력하게 통합된 프로그래밍 환경을 수정되지 않은 표준 이더넷과 결합하여 보조 장비(예: 바코드 판독기)와의 통합을 간소화하고, 공장 전반의 네트워크에 직접 연결할 수 있습니다.

Allen-Bradley Guardmaster® 안전 릴레이는 functional safety 요건을 관리할 수 있도록 도와줍니다."Columbia Machine은 안전을 가장 중요하게 생각하며 HL7200 팔레타이저는 Category 3 전기 안전 구성요소를 포함하는 업계 최고의 안전 패키지를 탑재하고 있다"고 Yeigh는 말합니다."우리 회사의 장비는 고립된 키 액세스 시스템을 통합하고 경미한 정비 활동에 대한 OSHA 요건을 충족합니다."

OSHA 표준은 특정 기준이 충족될 경우 생산 프로세스에 대한 일상적, 반복적, 필수적인 장비 유지보수에 대한 록아웃/태그 아웃 요구사항에 대한 사소한 정비 예외를 허용합니다.이 기준을 충족하기 위해 팔레타이저는 적절한 가드 및 인터록을 통합하고 PowerFlex 인버터의 안전 토크 오프 기능을 활용합니다.

안전 토크 오프는 전체 장비의 전원을 끄지 않고 모터의 회전력을 차단합니다.이 기능은 담당자를 위험한 에너지로부터 보호하고 장비를 신속하게 재가동할 수 있도록 해줍니다.

"효율적인 작동이야말로 고속 팔레타이저의 핵심 요건"이라고 Yeigh는 말합니다."우리 고객들은 이 장비의 전체 장비 효율(OEE)을 99%로 지정하고 있는데,이는 8시간 교대 근무 시 가동 중단 시간 4분에 해당합니다."

HL7200 팔레타이저는 중단 없이 작동하도록 설계되었으며 팩의 패턴에 따라 분당 75~120 케이스를 팔레트에 적재할 수 있습니다."팔레타이즈 애플리케이션은 저마다 다르다"고 Yeigh는 말합니다."우리는 표준 구성요소로 장비를 생산하고, 언제나 고객의 고유한 상황에 맞게 구성합니다."

Columbia Machine은 고객 수요를 충족하기 위해 폭넓은 로크웰 오토메이션 포트폴리오를 이용합니다."종합적인 로크웰 오토메이션 제품군에는 우리가 원하는 제어 옵션이 있다"고 Yeigh는 말합니다."로크웰 오토메이션은 산업 표준입니다.그것이 바로 우리가 알고 있고 좋아하는 점이자 고객이 알고 있고 좋아하는 점이기도 합니다."

Published 2015년 9월 14일

주제: 식음료(F&B) 가전용품 및 생활용품
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

추천

Loading
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 회사 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 뉴스 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례 Chevron RightChevron Right