Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

사이버 보안: 사건 발생 이전, 도중, 이후

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
사이버 보안: 사건 발생 이전, 도중, 이후 hero image

사이버 보안의 가치는 운영 및 IT 보안 전문가에게 어려운 주제가 될 수 있습니다. 사이버 보안이 단지 "비용"이라는 관점은 예산 권한을 갖고 있는 기업의 의사 결정자들 사이에서 일반적이지만, 이들이 사이버 보안의 더 큰 운영 가치를 인식하고 있습니까?

사이버 보안 사건 발생 또는 전자 시스템과 전자 시스템이 저장하는 정보에 대한 무단 액세스나 중단을 시도하는 행위는 점점 더 위협적인 요소가 되고 있고, 어떤 기업도 면역성을 갖고 있지 않습니다. 그렇기 때문에 사이버 보안 사건 발생을 방지하고 완화하는 데 도움이 되는 적절한 시스템을 갖추는 것이 매우 중요합니다.

의사 결정자들은 사이버 보안 사건 발생 이전, 도중, 이후 내내 시행되어야 하는 보안 정책, 절차 및 제어를 고려합니다. 이러한 각 단계에서 네트워크 변경을 모니터링하는 기능과 가시성은 사이버 보안의 관점에서 큰 가치를 제공할 뿐만 아니라 조직 운영의 전반적인 상태에도 기여합니다.

올바른 사이버 보안 정책은 사건 발생 이전, 도중 및 이후에 회사의 자산을 종합적으로 보호합니다. 각 단계에 관련된 모범 관행을 자세히 검토해 보십시오.

  1. 사건 발생 이전: IT(정보 기술)와 OT(운영 기술) 자산으로 구성된 강력한 자산 인벤토리를 구축합니다. 연결된 자산과 연결되지 않은 자산을 모두 더 깊이 이해하면 환경 내의 보안 위험을 보다 쉽게 식별할 수 있습니다. 이 단계에 추가된 이점은 업데이트된 자산 인벤토리입니다. 이를 통해 적절한 양의 예비 자산을 현장에 보관하고 수명 종료 날짜보다 앞서 유지하며 중요 자산을 사전 예방적으로 관리함으로써 수명 주기 위험을 최소화할 수 있습니다.
  2. 사건 발생 도중: 사건 발생이 발생하는 시점을 감지하려면 운영에 대한 가시성이 필요한데, 이는 최근까지 불가능하지는 않더라도 매우 어려웠습니다. 다양한 보안 기술과 제어를 통해 지속적인 모니터링 및 감지 능력을 갖추면 일상 운영에 대한 가시성을 높일 수 있습니다. 어떤 사건 발생이든 벗어나면 경고를 신호합니다. 필요에 맞는 사이버 보안 툴셋을 구축하면 "정상적인" 운영을 위한 기준을 수립할 수 있다는 이점이 추가되어 운영 가시성이 향상됩니다. 이러한 가시성은 잘못된 유지보수 작업 같은 비정상적인 사건 발생이 발생할 때 경보를 통해 제공됩니다.
  3. 사건 발생 이후: 응용 프로그램과 데이터의 백업 및 재해 복구 절차 같이 올바른 응답 및 복구 프로그램을 구축하면 비정상적인 사건 발생에 대해 프로그래밍 방식으로 대응할 수 있습니다. 사이버 보안 사건 발생에 효과적으로 대응하기 위해 적절한 정책과 절차를 마련하면 이후 더욱 신속하게 정상적인 생산 조건으로 돌아갈 수 있습니다.
동영상: 사이버 보안에 대한 사전 예방적 접근법

의사 결정자들을 위한 결론은 연결 보안을 위한 여정을 시작하려면 먼저 현재의 사이버 보안 기능이 다양한 위협으로부터 적절히 운영을 보호하는지 파악해야 한다는 것입니다. 사이버 보안 시스템은 사건 발생 이전, 도중, 이후에 종합적인 지원을 제공해 사건 발생 발생을 감지하고 즉각적으로 경보를 보내고 효과적으로 응답해야 합니다.

이는 마음의 평화를 얻기 위한 투자일 수도 있지만, 실질적인 비용 절감으로 이어질 수도 있습니다. 적절한 대응/복구 절차와 기술을 통해 악의적이든 우발적이든 사이버 사건 발생에서 신속하게 복구하면 가동 중단을 줄여 생산성을 높일 수 있습니다. 예를 들어, 백업 및 절차가 이미 구축되어 있어 응용 프로그램을 복원할 수 있으면 응용 프로그램을 수동으로 복원하는 작업을 최소화할 수 있습니다.

사이버 보안 이니셔티브에서 운영 가치를 찾는 것은 어렵지 않으며, 사이버 보안에 대해 사전 예방적으로 대처하는 다양한 방법이 있습니다. 지금까지 배운 대로 종합적인 사이버 보안의 진정한 가치는 시스템과 장비에 제공되는 보호의 연속성뿐만 아니라 가동 중단과 이로 인한 비용을 줄이고 방지하는 데도 있습니다.

Published 2019년 4월 9일


구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

추천

Loading
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 회사 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 뉴스 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그 Chevron RightChevron Right