Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

유연한 의료 기기 생산으로의 여정

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
유연한 의료 기기 생산으로의 여정 hero image

 일회용 의료 기기의 수요는 놀라운 속도로 계속 증가하고 있고, 이는 시장에 장비를 공급하는 장비 제조 업체에게는 좋은 소식입니다. 동시에 장비 제조 업체들에게는 고도로 전문적인 일회용 의료 기기를 신속하고 저렴하게 제공할 수 있는 자동 가공 및 조립 장비를 공급하라는 제조업체들의 요구가 더욱 커지고 있습니다.

 간단히 말해, 제조업체들은 대량 생산 시 더욱 다양한 모델을 생산할 수 있는 유연한 장비를 필요로 합니다. 또한 기존의 제조 공간에서 생산량을 늘리는 방법도 강구하고 있습니다. 그러나 기존의 컨베이어 시스템으로는 이러한 목표를 달성하기가 어려울 수 있습니다. 

기존 컨베이어 시스템의 단점

 로터리 다이얼 기술과 정밀 링크 컨베이어는 기존의 의약품, 콘택트렌즈 및 기타 일회용 제품용 장비에서 가장 널리 사용되는 운반 방법 중 하나입니다.

 두 운반 옵션 모두 동기식 고정 운반 시스템이라는 고유한 제한 사항이 있습니다. 로터리 모터와 인덱스 모션에 기반을 둔 이 시스템은 고정된 속도에서 미리 구성된 경로를 따라 한 방향으로 프로세스 스테이션으로 이동하도록 설계됩니다.

 예를 들어, 로터리 다이얼 시스템은 턴테이블이 0.5초마다 각 스테이션으로 45도 전진할 수 있습니다. 이 시스템은 후진할 수 없고 다른 프로세스를 필요로 하는 제품은 대체 경로를 사용할 수 없습니다.

제품 변형과 다양한 작업을 수용하려면 추가 프로세스 스테이션을 추가해야 하고 제품에 따라 활성화하거나 유휴 상태를 유지해야 합니다. 이 방법은 장비가 차지하는 공간을 늘릴 뿐만 아니라 제품이 유휴 상태의 스테이션으로 이동하면서 전반적인 속도와 효율성이 저하됩니다.

또한 이 시스템은 시스템 크기가 확장되면서 더욱 복잡하고 유지하기 어려운 체인, 롤러 베어링, 타이밍 벨트 및 기타 기계에 의존합니다.      

독립 카트 기술(ICT)로의 전환

 리니어 동기 모터에 기반을 둔 독립 카트 기술(ICT)은 일회용 의료 기기 제조의 패러다임을 변화시킵니다.

 어떻게 가능할까요? 리니어 모터 기술은 컨베이어 모듈을 엔드 투 엔드(end-to-end)로 구성해 캐리어가 기존 시스템보다 훨씬 빠르게 제품을 운반하도록 추진하는 전자기력을 생성할 수 있습니다.

 또한 독립 카트 기술은 기존의 고정 시스템보다 가동부가 훨씬 적기 때문에 장비의 복잡성과 유지보수가 최소화됩니다. 기계 부품이 적을수록 부품에서 발생하는 먼지, 이물질 및 잔여 오일이 적기 때문에 클린룸 환경에서는 중요한 고려 사항입니다.

유연성을 극대화하고 적은 공간에서 더욱 효율적인 모듈식 독립 카트 기술은 게임 체인저입니다. 각 캐리어는 독립적으로 이동하고, 프로세스, 어셈블리 및 크기 변화에 쉽게 적응할 수 있도록 완전히 구성 및 프로그래밍할 수 있습니다. 

독립적인 모션 덕분에 캐리어가 각 프로세스 스테이션으로 이동하는 속도는 고정된 컨베이어 속도가 아니라 해당 프로세스를 완료하는 데 걸리는 시간을 기준으로 합니다. 뿐만 아니라 동일한 작업이 제품 실행 중에 한 번 이상 필요할 경우 캐리어가 이전 스테이션으로 돌아갈 수 있습니다. 또는 캐리어가 장비 설치 공간에 미치는 영향을 최소화하면서 다양한 공정 단계를 수용할 수 있도록 병렬 경로를 사용할 수 있습니다(고속도로 진출로를 생각해 보십시오).

 또한 독립 카트 기술이 항상 캐리어 위치를 설정하고 유지하기 때문에 본질적으로 충실도가 높은 추적 기록을 생성합니다. 의료 기기 제조업체의 경우 이 기능을 통해 검증 및 준수 절차를 간소화할 수 있습니다.

독립 카트 기술을 도입한 장비 제조 업체의 경우 그 결과가 인상적이었습니다. 많은 제조업체들은 장비 설치 공간을 줄이고 생산성을 50% 이상 증가시켰다고 보고합니다.

턴키 장비 제조 업체인 Systematix가 독립 카트 기술을 사용해 어떻게 의료 기기 어셈블리 시스템에서 비용을 절약하고 유연성을 향상시키고 설치 공간을 줄였는지 알아보십시오. 

 

 이 웨비나에서 독립 카트 기술이 어떻게 생명과학 분야를 최적화할 수 있는지 알아보십시오. 


 

Published 2018년 12월 18일

주제: 생명과학

Neil Bentley
Neil Bentley
Product Marketing Manager, Rockwell Automation
연결:
EmailEmail
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

추천

Loading
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 회사 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 뉴스 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그 Chevron RightChevron Right