Loading
블로그 | 사이버보안
Recent ActivityRecent Activity

HMI 소프트웨어가 안전한 운영을 보장할 수 있는 5가지 방법

최신 HMI 소프트웨어에서 제공되는 여러 가지 보안 기능을 사용해 생산 시스템과 지적재산권에 대한 액세스를 제한하십시오.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
HMI 소프트웨어가 안전한 운영을 보장할 수 있는 5가지 방법 hero image

오늘날의 HMI는 생산 시스템 외에도 점점 더 많은 양의 중요 생산 정보에 대한 액세스를 제공합니다. 그래서 보안이 절대적으로 중요합니다.

원격으로 또는 직접 HMI에 액세스하는 위협 행위자는 생산 시스템을 변경하여 제품 품질을 저하하거나 작업자에게 안전하지 않은 환경을 조성하기도 합니다. 지적재산권이 포함된 디스플레이, 레시피 및 트렌드 정보와 같은 HMI 구성요소에 액세스할 수도 있습니다.

물론 보안 위협이 항상 악의적인 것은 아닙니다. 선의의 작업자는 제품 낭비와 가동 중단으로 이어질 수 있는 생산 시스템을 변경할 수도 있습니다.

생산 시설에서 이러한 사고가 발생할 위험을 줄이려면 여러 가지 방법으로 인력, 프로세스 및 지적재산권을 보호할 수 있는 최신 HMI 소프트웨어를 사용하는 것이 좋습니다.

HMI 소프트웨어: 더 나은 의사결정 도출
Main Image
브로슈어
HMI 소프트웨어: 더 나은 의사결정 도출

최신 HMI를 통해 현재의 상황을 전환하고 생산 및 IP 보안을 유지하는 방법을 알아보십시오.

지금 다운로드

Published 2020년 7월 15일

HMI 보안의 주요 기능 5가지

최신 HMI 소프트웨어는 사용할 경우 보안을 강화할 수 있는 광범위한 보안 기능을 제공합니다. 다음과 같은 주요 기능이 있습니다.

액세스 제어: HMI 소프트웨어의 사용자 인증 및 권한 부여 서비스를 통해 적합한 사용자만 해당 터미널에서 정확한 작업을 수행할 수 있습니다. 작업자 시야부터 장비에 이르는 요인에 따라 특정 터미널에서만 특정 생산 자산에 액세스하도록 할 수 있습니다.

모바일 보안: 작업자가 고정 터미널을 벗어나서 작업할 수 있도록 하는 모바일 HMI(노트북PC, 태블릿 또는 스마트폰)의 사용량이 늘어나고 있습니다. 모바일 HMI 소프트웨어는 고정 터미널에서와 동일한 역할 기반 액세스 제어를 모바일 장비에 제공할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 사용하면 특정 사용자에 대한 특정 디스플레이 및 상호 작용을 제한할 수 있습니다. 예를 들어, 장비에 물리적으로 액세스할 수 없는 원격 작업자는 HMI 액세스만 볼 수 있습니다.

전자 서명 및 변경 확인: 전자 서명이 포함된 기본 제공 변경 확인을 통해 인증된 사용자만 생산 시스템에 액세스하여 특정 작업을 수행하거나 변경 작업을 수행할 수 있습니다. 지정된 "승인자" 사용자 그룹의 직원으로부터 두 번째 전자 서명을 요구할 수도 있습니다. 또한 생산에 문제가 발생할 경우 시스템에 기록된 변경 사항과 전자 서명을 검토하여 문제 원인을 식별할 수 있습니다.

전자 서명은 규제 산업에서 FDA 21 CFR Part 11과 같은 표준을 준수하는데 도움이 됩니다.

중앙 집중식 관리: Windows Active Directory와 같은 기존 IT 시스템과 통합되는 최신 HMI 소프트웨어를 사용하면 조직의 사용자 및 그룹을 보다 쉽고 안전하게 관리할 수 있습니다.

예를 들어 직원은 이메일을 확인할 때와 동일한 사용자 자격증명을 사용하여 HMI 소프트웨어에 로그인할 수 있습니다. 이렇게 하면 컴퓨터에 테이프로 붙인 메모와 같이 누구나 볼 수 있도록 공유되는 공유 로그인 자격증명과 같은 보안 위험을 줄일 수 있습니다. 또한 직원이 퇴사할 경우 로그인 자격증명은 한 곳에서만 삭제하면 됩니다.

백업 및 복구: 최신 HMI 소프트웨어를 자산 관리 소프트웨어와 통합하면 HMI 구성을 자동으로 백업할 수 있습니다. 이렇게 하면 최신 버전 구성을 검색하여 보안 문제 발생 시 신속하게 복구할 수 있습니다.

자산 관리 소프트웨어와 통합하면 작업자의 작업에 대한 감사 추적도 만들 수 있습니다. 따라서 알람 또는 가동 중단 사고가 발생한 경우, 작업자가 취한 조치를 검토할 수 있습니다. 적절한 추세 분석 및 문제 해결 툴로 프로세스 데이터와 겹쳐진 작업자 작업 및 알람 상태를 검토하여 상황을 전체적으로 파악할 수도 있습니다.

보안을 중요하게 생각하는 업체 찾기

운영을 위해 HMI 소프트웨어를 선택할 때는 제품 기능뿐만 아니라 제품 라이프사이클 전체에 걸쳐 보안을 우선시하는 업체를 골라야 합니다.

예를 들어 개발하는 모든 새로운 기능에 대해 보안을 고려하여 구현하는지를 살펴 보아야 합니다. 소프트웨어의 취약점을 찾기 위해 사내 테스트를 수행하고 외부 보안 전문가와 협력하여 유사한 타사 테스트를 수행하는 업체입니까? 제품에서 잠재적 취약성이 발견될 경우, 고객에게 이를 사실대로 고지하는 업체인지도 봐야 합니다.

주제: 사이버보안 FactoryTalk DesignSuite FactoryTalk OperationSuite HMI

Michael Szentkiralyi
Michael Szentkiralyi
Product Manager, Rockwell Automation
연결:
EmailEmail
구독

Rockwell Automation을 구독하여 개인 편지함에서 직접 최신 뉴스와 정보를 받아 보십시오.

구독

추천

Loading
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 회사 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 뉴스 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그 Chevron RightChevron Right