Loading
概要

機械技術者のための機能安全認証: SAF-TUV0T

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

コース番号

SAF-TUV0T
ロックウェル・オートメーションは、TÜV Rheinlandの協力のもと、このトレーニングを提供しています。

コースの内容

 

第1日

  • 機械技術者のための機能安全認証について理解する(TÜV Rheinland)
  • 法的ガイドラインと規格の定義
  • リスク分析とプロセスの定義(ISO 12100:2010)
  • 電気安全基本原則の定義(IEC 60204-1)
  • 安全の基本原則の定義
  • マシンガードの原則の定義

第2日

  • 安全機能の特定
  • 安全装置の識別
  • 回路、回路図、事例を確認する
  • 機械安全に関する新しい規格の定義
  • 実例で学ぶ機械安全の評価
  • 試験(1時間)

コースの目的

機能安全に関する規格や関連する法律・指令は、機械のすべての関連するライフサイクル段階において責任ある(説明可能な)業務を行なう人や組織が、必要な能力を達成し証明することを求めています。

このトレーニングでは、機械からの危険を減らし、人と環境の安全を確保するために、安全装置とコンポーネントの選択、組み立て、設置、検証、保守について、現行の規格がどのように規定しているかを学びます。また、機械の保護に関する可能性を実践的な事例で紹介します。

また、このトレーニングでは、安全に関するトピックとして、冗長性、テスト、距離計算、PLとして必要なリスク低減レベルの割付け、可動式ガード位置の監視、関連するライフサイクルフェーズにおける障害回避なども扱います。

このコースを修了すると、ISO 12100, IEC 60204-1その他の関連する機械機能安全規格を理解し、使用することができるようになるはずです。

機械技術者の機能安全認証(TÜV Rheinland)を希望する受講者は、資格要件をすべて満たし、2日目の最後にに予定されている試験に合格する必要があります。

参加対象者

機械技術者、アプリケーションエンジニア、安全の専門家、機械安全を修理・維持する責任者は、このコースを受講してください。

前提条件

  • 必要:
    - 産業機械での作業経験が最低1年あること
    - 認定を受けるための資格証明書を記入し、承認されたもの(詳細は次項を参照)
  • 推奨: 機械の電気・電子制御機能に関する基本的な実務知識
  • 推奨: 安全に関する基本原則の認識

修了のための資格要件

機械技術者のための機能安全認証(TÜV Rheinland)の取得条件

  • コース受講前に、TÜV Rheinlandが発行する受講資格証明書に記入し、承認される必要があります。
    - 産業機械での作業経験が1年以上あること
    - 学歴を証明するもの、高校卒業資格または世界的に同等の資格
    または
    - 雇用主が確認した機械のメンテナンスと操作の経験
  • 2日間のコースに完全に参加
  • 試験で75%以上の合格点

すべての資格要件をすべて満たしている場合、受験者には個別に結果が通知され、TÜV Rheinlandから機械技術者のための機能安全の認定証が授与されます。

技術要件

ロックウェル・オートメーションは、試験に必要な標準的な電卓を除き、すべての技術を提供します。

受講者の教材

受講者の学習体験を向上させ、促進するために、コースパッケージの一部として以下の教材を各生徒に提供しています。

  • Student Manual (コース教材とキーコンセプトをカバー)

標準規格はロックウェル・オートメーションが提供するものではありません。必須ではありませんが、資格取得を目指す受講者は、以下のコピーを持参するとよいでしょう。

  • IEC 60204-1
  • IEC 62061
  • ISO 12100: 2010
  • ISO 13849 part 1 and part 2

規格書は以下のサイトから購入できます。

  • ANSIサイト: https://webstore.ansi.org/
  • ISOサイト: https://www.iso.org/publication-list.html
  • IECサイト: https://webstore.iec.ch/
  • IHSサイト: https://global.ihs.com/

次の学習レベル

機械の機能安全規格について詳しく知りたい方は、以下のコースを受講してください。 

  • 機械の機能安全入門
    (コース番号SAF-TUV1)

本講座で取り上げた安全装置の一部について、より詳しく知りたい方は、以下のコースを受講してください。 

  • セーフティリレーとデバイスのメンテナンスとトラブルシューティング
    (コース番号SAF-COM101)

ハンズオン演習

このコースを通して、クラスの交流と観察演習を通じて、学んだスキルを実践する機会があります。インタラクティブな演習は、意識、安全な作業方法、メンテナンス要件、計算方法、境界線、およびレッスンで学んだ規則に焦点を当てています。

コースの長さ

2日間のコース
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 資料 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 機械技術者のための機能安全認証: SAF-TUV0T Chevron RightChevron Right