Loading
記事

テクノロジライセンス開発者ハウツーガイド

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

では、独自のイーサネットドライバをAllen‑Bradley®のプログラマブル・オートメーション・コントローラ(PAC)に書込みたいですか? または、HMIソフトウェアを実行するパーソナルコンピュータをSLC™またはControlLogix®プロセッサにリンクしますか? 開発者向けハウツーガイドとリソースは、独自のソリューションを作成するのに役立ちます。少しの創造性で、あなたはいくつかの印象的なことを成し遂げることができます。私たちは秘密を明かすことはありませんが、ハウツーガイドであなたの仕事を簡単にします。

ロックウェル・オートメーション製品と通信する方法

 

  • Integration with ControlLogix Programmable Automation Controllers Using EtherNet/IP (EtherNet/IPを使用したControlLogixプログラマブル・オートメーション・コントローラとの統合) [PDF]
    このドキュメントでは、EtherNet/IPを介して製品をLogixファミリーのコントローラと統合するさまざまな方法について説明し、タスクを実行するために必要な他の情報源への参照を提供します。これは、ロックウェル・オートメーション製品と通信するEtherNet/IP製品を構築する方法を理解するための出発点です。
  • Logix5000 Controller Data Access Manual 
    (Logix5000コントローラ・データ・アクセス・マニュアル) [PDF]
    このドキュメントでは、EtherNet/IPまたはControlNetでネイティブCIPメッセージ送信を使用するか、シリアルポートを介してPCCCを使用してコントローラのLogix5000™コントローラファミリー(ControlLogix、SoftLogix™、およびCompactLogix™)のタグを読取り/書込みできるクライアントアプリケーションを構築する方法について説明します。このマニュアルで使用されている例のメッセージ構造を理解しやすくするために、(V20)コントローラ・プロジェクト・ファイルを含むLDAサプリメント[ZIP]ファイルと、マニュアルで使用されている例の多くを含むWireshark (www.wireshark.orgを参照)トラフィックキャプチャを提供します。
  • EDS AOP Guidelines for Logix Designer Software 
    (LogixDesignerソフトウェアのEDS AOPガイドライン) [PDF]
    このドキュメントでは、EDS駆動アドオンプロファイル(EDS AOP)と呼ばれる新機能を使用してデバイスをプロジェクトに追加するときに、RSLogix5000®ソフトウェア(バージョン20以降)で使用される電子データシート(EDS)ファイルのフィールドについて説明します。

  • ODVAは、EDSファイルの作成に使用できるEZ-EDSと呼ばれる無料のツールを提供します。このツールは、適切にフォーマットされたEDSファイルを作成するプロセスを加速するのに役立ちます。
  • Type Encoding of Logix Structures in CIP Data Table R/W 
    (CIPデータテーブルR/WでのLogix構造のタイプエンコーディング) [PDF]
    このドキュメントでは、CIPデータテーブルR/WサービスのLogix構造体の省略されたデータタイプをエンコードする方法について説明します。これらのサービスは、名前付きデータ(タグ)を転送するために使用され、「Logix5000データ・アクセス・リファレンス・マニュアル」で省略されたデータタイプとともに説明されています。
  • DF1 Protocol and Command Set Reference Manual 
    (DF1プロトコルおよびコマンド・セット・リファレンス・マニュアル) [PDF]
    このドキュメントでは、PCCCプロトコルを使用して、PCCCプロトコルをサポートするすべてのロックウェル・オートメーション製品と通信する方法について説明します。このドキュメントでは、DF1プロトコル(RS-232実装)とそこで使用されるPCCCコマンドについて説明します。このドキュメントに記載されているPCCCコマンドは、EtherNet/IPなどの他の通信ネットワークに直接適用できます。
  • Delivery of CIP Over RA Serial DF1 Networks 
    (RAシリアルDF1ネットワークを介したCIPの配信) [PDF]
    このドキュメントでは、PCCCコマンド0Ahおよび0Bhを使用して、シリアルDF1リンク(RS-232またはRS-485など)を介したCIP接続型および非接続型の明示的メッセージングをサポートする方法について説明します。0Ahおよび0BhコマンドはLogixコントローラでサポートされており、現在「DF1プロトコルおよびコマンド・セット・リファレンス・マニュアル」または「Logixデータ・アクセス・リファレンス・マニュアル」には記載されていません。このドキュメントでは、PCCC244バイト制限を超えるCIPメッセージを転送するために使用されるPCCCフラグメンテーションプロトコルについても説明します。

 

注: ハウツーガイドは、開発に使用される基本的な公開情報をまとめたものです。

テクノロジライセンスに関する質問については、こちらまでお問い合わせください。
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
  4. Chevron LeftChevron Left テクノロジライセンス開発者ハウツーガイド Chevron RightChevron Right