Loading

求人に関するなりすましにご注意ください

求職者の方は、インターネットおよびソーシャルメディアプラットフォームを使用して不正に行われる採用活動、面接、求人詐欺に注意していただく必要があります。詐欺師は多くの場合、会社のロゴやその経営幹部の写真を悪用し、正式な情報であるように見せかけます。こうした詐欺行為は求職者を獲物にし、ロックウェル・オートメーションなどの雇用主との面接または雇用の虚偽の申し出を行い、犠牲者から金銭を巻き上げます。ロックウェル・オートメーションは、求職者の方にこの詐欺行為について認識していただくことが、これを止める最善の方法の一つであると考えています。

ロックウェル・オートメーションでは、当社の求人への応募者に応募手順または採用手順の一環として金銭の支払いを求めることは一切なく、ほとんどの場合において、対面または電話での面接が採用手順に含まれています。

また、ロックウェル・オートメーションの採用スタッフが応募者への電子メール連絡に使用するアカウントは、「@ra.rockwell.com」または「@rockwellautomation.com」のみです。ロックウェル・オートメーションが送信元であるとしながら「@ra.rockwell.com」または「@rockwellautomation.com」を含むアドレスを使用していない電子メールは、詐欺と考えられます。

求人に関するなりすましの識別方法

求人に関するなりすましの兆候として注意すべきものは次のとおりです。

  • 「求人への応募」手順の一環として、クレジットカード情報や銀行口座番号など金融関連の個人情報を求められている。
  • 求人の一覧が掲載された企業ウェブサイトに、その職種が募集中として表示されていない。
  • 連絡先電子メールアドレスに「@ra.rockwell.com」または「@rockwellautomation.com」以外のドメインが含まれている(「@live.com」、「@gmail.com」、その他の個人電子メールアドレスなど)。
  • 求人に対し、電信送金などの方法による事前の金銭的投資が求められている。
  • 求人情報にスペルミスや文法の誤りが含まれている。
  • (小切手預金や雇用に関する送金などに対し)自分の銀行口座の使用を認めることの見返りとして支払いや「報酬」を提示されている。
  • 自分の写真を提供するよう求められている。
  • 応募資格や職責が求人情報に記されていない代わりに、期待される収入に焦点が当てられている。
  • 同種の職務に対する平均的な報酬と比べて高い初任給が提示されている。
  • 「雇用主」からの連絡手段が電話であるものの、求職者から掛け直す方法がなかったり、電話番号が使われていないか留守番電話にしかつながらなかったりする。

対応策

自分が求人に関するなりすまし行為の犠牲になったと思われる場合、次のような手段を講じることができます。

  • iwanttowork@rockwellautomation.com宛てに電子メールを送信し、当社に知らせる
  • http://www.cybercrime.govに事故レポートを提出する
  • FTCに電話する:1-877-FTC-HELP(1-877-382-4357)
  • FBI(https://ic3.gov)に苦情を申し立てる
  • 近隣の警察に連絡し、不正について報告する
  • 利用している銀行やクレジットカード会社に連絡し、口座の閉鎖やチャージバックの申請を行う
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情報 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 採用情報 Chevron RightChevron Right