Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Ammodernare per migliorare la produttività

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ammodernare per migliorare la produttività hero image

Se siete un produttore del settore Oil & Gas, potreste essere tra quelli che risentono delle difficoltà di usare un sistema di distribuzione dell’energia elettrica ormai obsoleto, con conseguente riduzione della produttività, maggiori rischi per la sicurezza e stress dovuto alla costante ricerca di soluzioni ai vari problemi che insorgono.

Sino a qualche anno fa, la soluzione più semplice era quella di sostituire le vecchie apparecchiature con nuove versioni dei medesimi componenti e controlli. Ma nell'era digitale di oggi, affidarsi a una strategia di sostituzione significa perdere una valida opportunità di sviluppo per le vostre operazioni. Una soluzione digitale può portare la vostra produzione molto più lontano.

I vantaggi di una soluzione digitale

  • Accesso più facile a informazioni critiche
  • Attenzione al contenimento dei costi e alle prestazioni degli asset
  • Individuazione di modelli che consentono di migliorare i piani di manutenzione
  • Maggiore visibilità dei potenziali guasti per un intervento tempestivo

Grazie ai nuovi dispositivi intelligenti e alla grande quantità di informazioni in tempo reale che sono in grado di fornire, è innegabile che sostituire i vecchi sistemi elettrici cablati con una piattaforma digitale integrata nella vostra soluzione di controllo di processo, può solo apportare tantissimi vantaggi. I nuovi sistemi Intelligent Packaged Power sono in grado di fornire funzionalità senza precedenti.

Volete vedere quanto potete risparmiare con una soluzione digitale intelligente? Date un’occhiata al nostro calcolatore.

Maggiore visibilità

Una delle caratteristiche più vantaggiose di una soluzione digitale è la maggiore visibilità, che permette, ad esempio, di ottenere le prestazioni degli asset elettrici in tempo reale, accelerando i processi decisionali e la risoluzione dei problemi. Prima ancora che scatti un allarme, il vostro personale può essere avvisato di un potenziale guasto e iniziare il processo di riparazione, il tutto senza conseguenze sulla produttività o sulle prestazioni dell'apparecchiatura.

Inoltre, grazie al monitoraggio remoto, è possibile migliorare la sicurezza dei lavoratori. Con un sistema elettrico intelligente e integrato, il personale è in grado di lavorare persino da uno smartphone, restando a distanza di sicurezza da condizioni potenzialmente pericolose.

La forza dell’unità

Avere a disposizione dati univoci e in tempo reale permette, tra l’altro, di comprendere e gestire meglio i consumi energetici.

Questi vantaggi stanno trasformando il panorama elettrico nelle industrie pesanti come quella del petrolio e del gas. Secondo uno studio dell'ARC Advisory Group, il 67% dei nuovi impianti ha implementato dispositivi intelligenti come parte del proprio sistema elettrico complessivo.

Più sono i dispositivi intelligenti che avete nel vostro sistema elettrico, più sarete informati. Un ulteriore passo avanti è rappresentato dalla possibilità di integrare il sistema elettrico e il sistema di processo, combinando le informazioni provenienti da ciascuno di questi in un’unica vantaggiosa soluzione.

I nuovi sistemi digitali collegano senza soluzione di continuità il vostro sistema di controllo di processo e le apparecchiature elettriche, portando le informazioni in un'architettura di rete unificata. In questo modo si viene a creare un flusso di informazioni centralizzato, che elimina la necessità di sistemi di controllo di processo ed elettrici separati, permettendo alla vostra azienda di comprendere e gestire meglio i vostri consumi energetici.

Una soluzione intelligente

Queste soluzioni intelligenti rendono i dati accessibili da qualsiasi dispositivo elettrico intelligente (IED) e da qualsiasi stazione di controllo dell'operatore, rendendoli più facili da usare, mantenere e ottimizzare. Inoltre, si riducono notevolmente i costi di implementazione, che può richiedere fino a cinque volte meno tempo.

Una raffineria di petrolio, ad esempio, usando i dati unificati ha ridotto del 27% i tempi di fermo relativi ai guasti alle apparecchiature e del 35% i costi di manutenzione.

Quando le vostre apparecchiature elettriche invecchiano, non è sufficiente sostituirle con l'ultima versione. Il passaggio alle nuove tecnologie offre l'opportunità di sfruttare l’infrastruttura esistente e di far crescere le vostre capacità digitali. Integrando sistemi elettrici e di processo e sfruttando la digitalizzazione, è possibile aggiungere funzionalità che si ripagano rapidamente in termini di miglioramento della produttività.

Volete vedere quanto potete risparmiare con una soluzione digitale intelligente? Date un’occhiata al nostro calcolatore.

Pubblicato 9 marzo 2020

Argomenti: Oil & Gas

Dan Pender
Dan Pender
Business Manager, Intelligent Packaged Power, Rockwell Automation
Connetti:
EmailEmail
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Iscrivetevi

Consigliato

Loading
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Azienda Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Blog Chevron RightChevron Right