Il modo di dire "più semplice è meglio" si applica non solo nella vita quotidiana ma anche negli ambienti industriali. Negli ultimi dieci anni, l'abilitazione di tecnologie che includono EtherNet/IP e Internet of Things (IoT) hanno consentito ai costruttori di macchine di ridurre la complessità e di fornire prodotti basati sui dati.
Ma oltre a questi vantaggi nella tecnologia delle comunicazioni e della rete, i costruttori di macchine spesso devono affrontare ambienti di configurazione e programmazione eterogenei, in particolare nelle applicazioni che richiedono un controllo della velocità semplice e funzionamento del motore affidabile.
Ad esempio, una macchina di imballaggio standard potrebbe essere dotata di convogliatori di ingresso e di uscita, azionati da motori a induzione e convertitori di frequenza, oltre a sistema di posizionamento del prodotto controllato dalla tecnologia di servoazionamento. Mentre i convertitori di frequenza usano generalmente la programmazione basata su parametri, il software di servoazionamento si è evoluto in una serie di istruzioni più semplici e intuitive. Queste differenti metodologie introducono potenziali complessità nel processo di sviluppo della macchina per i tecnici che devono utilizzare due strumenti di programmazione per la progettazione del sistema e per la sincronizzazione della macchina. In futuro, i due ambienti potrebbero anche complicare la vita ai tecnici che ricercano i guasti o riparano le apparecchiature.
I costruttori di macchine possono rettificare questa situazione utilizzando servomotori ad alte prestazioni e convertitori di frequenza per tutte le funzionalità della macchina. E alcuni lo fanno. Ma nella maggior parte dei casi non è né pratico né conveniente.
Non esisteva una soluzione ideale per questa sfida. Finora.
Con l'introduzione del convertitore di frequenza Allen-Bradley® PowerFlex® 527, Rockwell Automation ha unificato gli ambienti di programmazione per la frequenza variabile e la tecnologia di servoazionamento. Questo approccio semplificato utilizza istruzioni integrate che vengono condivise dal convertitore di frequenza convertitore di frequenza PowerFlex 527 e dai servoazionamenti Allen-Bradley Kinetix®.
Entrambi usano un unico strumento software, Studio 5000 Logix Designer e una metodologia di programmazione basata su una serie di istruzioni di movimento comuni.
Il convertitore di frequenza PowerFlex 527 è ideato per integrarsi esclusivamente con i controllori di automazione programmabili (PAC) Logix Allen-Bradley e offre una soluzione a basso costo per le parti della macchina che necessitano di semplice controllo della velocità. I convertitori di frequenza Kinetix gestiscono le operazioni di controllo motori più precise ad esempio la velocità, la coppia e il posizionamento.
Scoprite ulteriori informazioni su questo nuovo arrivato nella famiglia di convertitori di frequenza PowerFlex e come l'utilizzo del servoazionamento con vostro convertitore di frequenza potrebbe essere più facile di quanto si pensi.
Pubblicato 28 novembre 2014