FactoryTalk® Analytics™ for Devices facilita un rápido vistazo al estado de salud de sus dispositivos del sistema de control, permitiendo una planificación del tiempo improductivo y de la disponibilidad de los activos. En pocas palabras, los datos no son útiles a menos que lo ayuden a tomar decisiones en el momento adecuado para llevar el rendimiento operativo al siguiente nivel. Eso es lo que el análisis puede hacer por usted. FactoryTalk Analytics for Devices es un excelente lugar para empezar, ya que ofrece diagnósticos detallados tan pronto como se conecta a los activos de su planta. FactoryTalk Analytics for Devices es un dispositivo de información industrial con diagnósticos automatizados, paneles integrados y un bot de chat, que lo ayudará a obtener un valor añadido de los datos de su planta. El dispositivo también admite la salida de datos a través de una API basada en REST, por lo que se puede aprovechar como una importante fuente de datos para la mejora de la planificación a nivel empresarial y la admisión de notificaciones activas.
Lleve la toma de decisiones al siguiente nivel con el análisis de dispositivos
Para tener éxito, se incentiva a los profesionales de OT a garantizar la fiabilidad de los activos a diario. La mayoría de los equipos de mantenimiento no solo tienen el reto de pasar de la solución de problemas reactiva a la solución de problemas proactiva, sino que tampoco tienen tiempo para involucrarse en diagnósticos efectivos. Para mantener los activos de la planta y solucionar los problemas de manera proactiva, es importante tener información crucial que permita el mantenimiento preventivo de los dispositivos de automatización.

Descubra, contextualice y aplique información clave
Comience a detectar datos e información de registro tan pronto como su equipo de análisis se conecte a una red ethernet/IP. A continuación, puede supervisar y analizar de manera automática las condiciones en varios dispositivos de la red, para identificar problemas y patrones difíciles de detectar. Cuando un dispositivo cambia de estado y necesita solucionar un problema, se crean tarjetas de acción y se proporcionan mensajes de diagnóstico, que pueden reducir el tiempo medio de acción (MTTA). Puedes indicar tus preferencias en las tarjetas de acción y obtener ayuda adicional a través de nuestro bot de chat.
Utilice un panel de una sola pantalla
Los sistemas de control cuentan con una gran cantidad de datos, pero dichos datos no proporcionan valor a menos que se conviertan en información procesable. No necesita dedicar tiempo a especificar diagnósticos y confiar en la Tecnología de la Información para diseñar e implementar análisis. FactoryTalk Analytics for Devices transforma de manera automática los datos de estado del dispositivo en paneles y widgets, reduciendo así el tiempo de implementación de meses a horas.


Hable con su máquina cuando quiera
¿Desea saber qué dispositivos están sin conexión y necesitan mantenimiento? ¿Necesita saber qué hacer para reparar un variador que ha fallado? Puede interactuar con Shelby®, un simpático bot de chat que responderá a sus preguntas sobre operaciones y equipos cuando usted lo desee. Con los servicios cognitivos de Microsoft como base, Shelby obtiene todo tipo de información con un simple comando de voz. Con unos pocos clics, puede implementar Shelby en sus operaciones de fabricación y empezar a detectar dispositivos, analizar datos y proporcionar información sobre problemas que podrían afectar al rendimiento.
Integración con aplicaciones empresariales o analíticas
Puede transferir las alertas de mantenimiento generadas por FactoryTalk Analytics for Devices a otros softwares (p. ej., ERP o CMMS™) o a aplicaciones de análisis (FactoryTalk Analytics DataView o ThingWorx) a través de una API REST y crear un flujo de trabajo automatizado. Al integrar la API REST, puede conectar los datos de varios dispositivos a FactoryTalk Analytics DataView y supervisar sus tarjetas de acción planta por planta o máquina por máquina. Además, el personal de OT puede recibir notificaciones por correo electrónico siempre que un activo necesite mantenimiento. También se pueden generar órdenes de servicio de reparación automáticas.

¿Cuántas ganas tiene de aprender?
Ya tenga muchas o pocas, eche un vistazo a la gran cantidad de recursos que lo ayudarán al alcanzar su mayor éxito.
¿Está listo para ordenar su software?
Recomendado para usted